This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263EVM-PDK:无法为 ASD1263开发板安装驱动程序

Guru**** 2480145 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1263EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1317773/ads1263evm-pdk-can-not-install-driver-for-asd1263-dev-board

器件型号:ADS1263EVM-PDK

嗨、大家好!

    我们刚刚获得了 ADS1263EVM 套件、其中包括 MMB0板和基于1263的帽子

    如果我给他电源-我看到4个 LED 指示不同的功率和7段指示灯,轻亮在所有段和点。
    如果我将 MMB0板连接到 USB -我看到一个新的"未知器件"。
    看起来很好。  

    立即从 TI 网站下载的 ADS1263EVM-PDK-GUI 安装良好、包括 TI 驱动程序。 但 GUI 软件无法连接"到 PHI"。 重新启动没有帮助。

    因此我有"未知设备"(Win10和 Win7上均有)。 如果我尝试从驱动程序安装路径("PHI 驱动程序")更新(在 Windows 设备管理器中)其驱动程序、则无法找到驱动程序。 如果我尝试重新安装运行驱动程序安装程序的驱动程序-它找不到该设备。 看起来像是 MMB0板、并且驱动程序并不相互匹配。 驱动程序安装日志已附加。

    有人能帮助解决这个问题吗? (基本关机/开机、重新启动、重新安装不起作用)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dmytro Rahozin:

    EVM 的当前版本已更改、请参阅以下工具文件夹和用户指南中的图像。 您下载的 GUI 适用于该版本的板、而不是具有 MMB0的旧版板

    您能告诉我您的 EVM 版本在哪里? 此更改发生在大约1年前、因此我预计无法再从这些较旧的 EVM 中获取其中一个  

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答

    我 Askey 家伙买了1263开发套件、他们有 不到2周前的 ADS1263EVM-PDK (至少 ADS1263EVM 印在标签上)。 我今天已经下载了软件 PDK。
    我看到如果与您的图像进行比较、该板会因某种原因不同。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dmytro Rahozin:

    是的、您的电路板是旧版本、与新版本完全不同。 因此、为什么 GUI 无法工作

    您能否邀请你们告诉您他们从何处购买此 EVM? 我想跟踪源并确保他们有最新版本

    与此同时、我将了解能否找到指向旧版本 GUI 的链接

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、
       
       感谢您的回答、对于我而言、具有较旧的 GUI 版本会很好、我计划仅使用基于 SPI 的1263模块进行评估、但我需要一种通过 MMB0板检查信号的简单方法。
       下面我附上了贴纸:一个来自带 DigiKey 标识的屏蔽盖、购买日期(2024年1月5日)-红线是我的亮点、另一个来自德州仪器(TI)的包装、它于2022年7月生产。 可能它在仓库中存储了1.5年。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Dmytro Rahozin:

    感谢您提供此信息。

    以下是 ADS126x 插件的链接: http://software-dl.ti.com/dsps/forms/self_cert_export.html?prod_no=ADS126XEVM-PDK-SW-installer.exe&ref_url=http://software-dl.ti.com/asc_dc/PADC/evm_gui/ADS129x/MMB0_Plugins/ADS126XEVM-PDK-SW Legacy_Support

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

       我已经安装了 ADC Pro +此插件、设备正常工作!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Dmytro Rahozin:

    我很高兴我们可以帮助您解决您的问题

    -Bryan