大家好、
TI 是否有合适的解决方案来替代 ADUC831BSZ?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
TI 是否有合适的解决方案来替代 ADUC831BSZ?
谢谢
尊敬的 Jimmy:
您是对的。 我的错。 同时打开了太多不同的数据表。
好的、假设直接替换为以下主要功能、以匹配:
-16MHz
- 62KB 闪存/EE (PGM)
-4KB 片上闪存/EE (数据)
- 2KB RAM
-(2) 12位 DAC
- 8通道12位 ADC (247kSPS 或更高)
-片上 VREF
-(3)定时器
-(2) 16位 PWM
- WDT
- UART
- I2C
- SPI
- PSM
+3至+5V 操作
-低功耗电流20uA @3V
-封装为52或56引脚
未满足以下要求
1.所需的 VDD 操作为>3.6V
2.(2) 12位 DAC
由于这两个要求、没有匹配项可用。 您是否需要 VDD > 3.6和(2) 12位 DAC?