This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 是否有合适的解决方案来替代 ADUC831BSZ?

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1317089/does-ti-have-suitable-solution-to-replace-aduc831bsz

大家好、

TI 是否有合适的解决方案来替代 ADUC831BSZ?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    让我们看看我能否帮助缩小替换范围。  

    多大的工作电压?

    ADUC831BSZ 具有一个16位 sigma-delta ADC。  这是否是更换件应满足的要求?

    是否有特定的封装类型和引脚数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    基本来说、基于 ADUC831规范替代。

    我检查时、 ADUC831BSZ 具有一个12位 Σ-Δ ADC。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    您是对的。 我的错。 同时打开了太多不同的数据表。

    好的、假设直接替换为以下主要功能、以匹配:

    -16MHz
    - 62KB 闪存/EE (PGM)
    -4KB 片上闪存/EE (数据)
    - 2KB RAM
    -(2) 12位 DAC
    - 8通道12位 ADC (247kSPS 或更高)
    -片上 VREF
    -(3)定时器
    -(2) 16位 PWM
    - WDT
    - UART
    - I2C
    - SPI
    - PSM
    +3至+5V 操作
    -低功耗电流20uA @3V
    -封装为52或56引脚

    未满足以下要求

    1.所需的 VDD 操作为>3.6V
    2.(2) 12位 DAC

    由于这两个要求、没有匹配项可用。  您是否需要 VDD > 3.6和(2) 12位 DAC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    是,客户需要 DAC。 否则、他们不会拾取它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    很遗憾、我找不到任何具有(2) 12位 DAC 以及所有其他功能的 MSP430/MSP MCU。