大家好!
我有一个类似的问题。 在本例中、我使用内部基准、VDD 为3V3。 一旦加电、REF-ALARM 位就被置位。 REF-DIV 和缓冲增益的4种组合、警报条件由它们全部触发。 是否有其他情况会触发参考警报?
吉姆
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
我有一个类似的问题。 在本例中、我使用内部基准、VDD 为3V3。 一旦加电、REF-ALARM 位就被置位。 REF-DIV 和缓冲增益的4种组合、警报条件由它们全部触发。 是否有其他情况会触发参考警报?
吉姆
您好、Jim、
我可以在我自己的器件上确认、当 VDD = 3.3V 时、基准报警在 REF-DIV = 0时为高电平、在 REF-DIV = 1时为低电平。 在这种情况下、缓冲增益位并不重要。
另外值得注意的是、在对基准进行分频时、REF 电压输出不发生变化、因此我们无法使用引脚进行调试。
可能导致基准警报触发的其他情况可能是 施加的外部电压超出范围或与基准发生冲突。 您应该确保不会向基准引脚施加任何其他电压。
此外、您的系统可能无法与器件正确通信。 通过关闭基准并检查引脚上的电压、很容易检查这一点。 如果引脚为接地、则表示您正在通信。 如果该引脚仍为2.5V、则表示通信存在问题。
谢谢。
埃林