This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC70501:Ref_alarm

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1320016/dac70501-ref_alarm

器件型号:DAC70501

大家好!

我有一个类似的问题。 在本例中、我使用内部基准、VDD 为3V3。 一旦加电、REF-ALARM 位就被置位。 REF-DIV 和缓冲增益的4种组合、警报条件由它们全部触发。 是否有其他情况会触发参考警报?

吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    正如其他线程所说的、您要设置的主寄存器是 REF-DIV 寄存器。 理想情况下、将其设置为1应关闭警报。 否则、该器件可能会出现其他问题。 测量基准引脚的输出将有助于确定其是否被正确分压。 我将看一下我自己的设备、看看我是否可以重现您的问题。

    谢谢。
    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我可以在我自己的器件上确认、当 VDD = 3.3V 时、基准报警在 REF-DIV = 0时为高电平、在 REF-DIV = 1时为低电平。 在这种情况下、缓冲增益位并不重要。  

    另外值得注意的是、在对基准进行分频时、REF 电压输出不发生变化、因此我们无法使用引脚进行调试。  

    可能导致基准警报触发的其他情况可能是 施加的外部电压超出范围或与基准发生冲突。 您应该确保不会向基准引脚施加任何其他电压。

    此外、您的系统可能无法与器件正确通信。 通过关闭基准并检查引脚上的电压、很容易检查这一点。 如果引脚为接地、则表示您正在通信。 如果该引脚仍为2.5V、则表示通信存在问题。

    谢谢。
    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    感谢您如此快地回来与我联系。 很抱歉、我之前没有回复、我在尝试登录 TI 时遇到了很多问题。

    我无法禁用内部基准、事实证明这是因为我的 DAC_INIT 没有被处理-当我弄清楚为什么时、我能够设置 REF-DIV、警报被关闭、我得到了我的预期输出。 我的代码,我的错,非常感谢你的帮助。

    此致、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴你能够弄清楚!

    谢谢。
    埃林