This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161P997:回路输出在达到16mA 后降至3、6mA

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC161P997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1314221/dac161p997-loop-output-drops-to-3-6ma-after-reaches-16ma

器件型号:DAC161P997

您好!

我需要有关 DAC161P997应用程序的帮助:

当我使用分布线测量输出时、它运行良好(4 ~20mA)、但当我连接 PLC 模拟输入(120R 阻抗)、DAC 输出在达到16mA 后下降到3 6mA。

TI 团队可以帮助我解决这个问题吗?

谢谢。

蒂亚戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thiago,

    您如何将该板连接到 PLC 模拟输入? 电源是如何连接的、PLC 模拟输入是在电路板的高侧还是低侧? 您能在描述中详细说明一下吗? 这将有助于调试连接。  

    我需要注意的是、使用电流表进行的测量似乎没问题、因此 PLC 连接可能具有一些小的误差。

    约瑟夫·吴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过这种方式将4至20接口连接到 PLC:

    我的电源来自 TR1 (B0303S/D-1W)(隔离式电源) 3.3V、 更改为有源4至20电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thiago,


    我认为问题在于电源电压过低。 下面是您的电路在电流环路中的设置方式:

    如上一篇文章中所述、作为模拟输入的 PLC 相当于120Ω 电阻器。 电源置于与发送器和120Ω 串联的电路中。 如果发送器尝试拉20mA、则120Ω 电阻器本身的两端具有2.4V 电压。 由于电压降、电阻降低了发送器的可用工作电压。

    若要进行检查、您应该能够使用万用表测量电阻器两端的电压和发送器两端(以及电路板周围)的电压。


    约瑟夫·吴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joseph。

    很抱歉收到延迟的消息、感谢您帮助我解决此问题。 此信息解决了我的电路问题。 我将3.3V 电源更改为5V (隔离式电源)并成功工作。

    谢谢。

    Thiago。