您好!
我需要有关 DAC161P997应用程序的帮助:

当我使用分布线测量输出时、它运行良好(4 ~20mA)、但当我连接 PLC 模拟输入(120R 阻抗)、DAC 输出在达到16mA 后下降到3 6mA。
TI 团队可以帮助我解决这个问题吗?
谢谢。
蒂亚戈
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我需要有关 DAC161P997应用程序的帮助:

当我使用分布线测量输出时、它运行良好(4 ~20mA)、但当我连接 PLC 模拟输入(120R 阻抗)、DAC 输出在达到16mA 后下降到3 6mA。
TI 团队可以帮助我解决这个问题吗?
谢谢。
蒂亚戈
Thiago,
我认为问题在于电源电压过低。 下面是您的电路在电流环路中的设置方式:

如上一篇文章中所述、作为模拟输入的 PLC 相当于120Ω 电阻器。 电源置于与发送器和120Ω 串联的电路中。 如果发送器尝试拉20mA、则120Ω 电阻器本身的两端具有2.4V 电压。 由于电压降、电阻降低了发送器的可用工作电压。
若要进行检查、您应该能够使用万用表测量电阻器两端的电压和发送器两端(以及电路板周围)的电压。
约瑟夫·吴