我当时正在 使用 TSW14J58EVM 评估 TSW12QJ1600的入门步骤。 我已完成 TSW12QJ1600 用户指南中设置过程第3章中的所有步骤。 我可以说,所有的步骤都很顺利。 但是、当我转到"capture"时、几秒钟后、我得到以下错误

似乎有一个相关的论坛主题,但如果没有结束。
下面、我将连接 TSW12QJ1600 控制 GUI 中的其他相关窗口、以防它们对调试有所帮助。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我当时正在 使用 TSW14J58EVM 评估 TSW12QJ1600的入门步骤。 我已完成 TSW12QJ1600 用户指南中设置过程第3章中的所有步骤。 我可以说,所有的步骤都很顺利。 但是、当我转到"capture"时、几秒钟后、我得到以下错误

似乎有一个相关的论坛主题,但如果没有结束。
下面、我将连接 TSW12QJ1600 控制 GUI 中的其他相关窗口、以防它们对调试有所帮助。


尊敬的 Drew:
我今天再次尝试使用:
ADC12QJxx00_MJODE0_1G_1p5G
ADC12QJxx00_MJODE0_1p5G_1p6G
ADC12QJxx00_MJODE2_1p2G_1p6G
每次我还要确保将 ADC 控制软件设置为相应的 JMODE 和 FS。 都给出了与我之前发布的相同的错误消息。
感谢您对此进行深入研究。 如果您能找到解决方案、敬请告知。
您好、Alan!
我今天获得了捕获结果。
我将需要发送一个文件夹、其中包含器件 GUI 和 HSDCPro 所需的.ini 文件。
继续卸载您拥有的 GUI、并安装此 GUI (我不确定我拥有的版本是否与您拥有的版本相同、因此这只会确保您的设置正常)。
您将需要将.ini 文件添加到14J58 ADC Files 文件夹。 默认位置通常如下所示:
C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\14J58 Details\ADC files
添加.ini 文件后、您必须断开板并将其重新连接。 转至"Instrument Options"->"Disconnect from Board"、然后返回到"Instrument Options"并选择"Connect to Board"。
按照用户指南中的步骤操作、您应该能够获得捕获结果。
e2e.ti.com/.../TSW12QJ1600.zip
此致、
德鲁