This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:输出电压在几微秒内缓慢上升

Guru**** 2928010 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1320678/dac8760-output-voltage-ramps-up-slowly-in-micro-seconds

器件型号:DAC8760

大家好、

当我的客户在 PLC AO 模块中使用 DAC8760时、输出似乎在几微秒内缓慢上升。  外部电路如上所示。 您是否知道这是如何发生的? 应根据外部电路修改什么内容? 在我们的数据表中、它提到了毫秒、而这正是客户所期望的。 上面捕获了引脚21输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoe

    您展示的原理图很难阅读。 从 CMP 到 VOUT 的电容值是多少? 这个电容器被用来增加电容负载稳定性。 然而、通过使输出更稳定、我认为输出的反应会更慢。  

    作为一项测试、我会完全移除电容器、仅为了检查输出响应、并查看输出是否压摆快得多。 另请注意、数据表建议电容器应低于470pF。 如果高于该值、则应降低该值。  

    约瑟夫·吴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在原理图中、电容器为10nF。 我将尝试让客户降低价值。 此外,如果您有任何进一步的意见,我还附上了清楚的版本。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoe

    谢谢。 我认为是10nF 电容器导致了输出缓慢。 我将进一步浏览原理图、看看是否有其他因素可能导致此问题。

    另请注意、我们建议470pF 是用于 CMP 至 VOUT 的最大电容。

    约瑟夫·吴