This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3661:ADC 3661输出数据时序

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3661, ADC3662, ADC3663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1315989/adc3661-adc-3661-output-data-timing

器件型号:ADC3661
主题中讨论的其他器件: ADC3662ADC3663

尊敬的 E2E 团队!

我们在单线 SLVDS 输出位映射器中使用 ADC3661。 基于 DCLKIN、DCLK 和 FCLK 的 ADC 数字数据输出。

采样时钟下降沿到 DCLK 上升沿(TPD 取决于采样时钟下降沿到 DCLKIN 下降沿(tCDCLK)

如果  tCDCLK  <2.5ns、则延迟 TPD  (采样时钟下降沿后 DCLK 的第一个上升沿)的值为3n+TDCLK+tCDCLK  。 这个延迟大于 TDCLKIN   ,在我们的例子中是1/TDCLKIN 64 MHz。

由于  TPD  TDCLK 、我们推测 DCLKIN 和 DCLK 之间的时序变化。 DCLK 的占空比是如何等于 DCLKIN 的? 我们希望 fDCLK = fDCLKI !?

在实现中、我们可以预期 ADC 输出上的串行数据转换是 DCLK 边沿事件的结果。 这很难理解、因为 TCD min = 0ns 指定了数据和 DCLK 之间的无延迟。

从我的角度来看 、使用 DDR 寄存器的数据传输似乎在数据和 DCLK 之间毫无延迟!? 您能否提供 有关数字数据采集实施的任何见解?

(来源: ADC3661、ADC3662、ADC3663 SBAS991B–2021年2月–2022年9月修订)

此致

托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我认为、根据所提供的所有信息、很难理解您的实际问题是什么。

    如果您只需深入了解、或许我们可以提供用于从 ADC3661捕获数据的固件。

    这会有用吗?

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    现在关闭该主题、因为我们已离线讨论该主题。

    此致、

    德鲁