This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC121S101:输出电压降。

Guru**** 2390170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1321282/dac121s101-output-voltage-drop-out

器件型号:DAC121S101

当我写入 DAC 时、输出电压出现压降。  我注意到一个问题、因此决定了测试。  将相同的值写入 DAC。  我不应该看到输出发生变化。  在某些写入期间、Vout 降至0。

黄色/顶部:DAC Vout = 2.0V

绿色/第二:芯片选择/同步

红色/3:时钟、3.4MHz

蓝色/底部:数据、2400 (9C3)

这不是稳定延迟、恰好在第16个时钟周期发生。  我测量了3.3V、而且没有看到压降。  似乎芯片复位了、但之后我捕获了它变为高电平、如图所示:

有什么建议吗?  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kathleen:

    如果您只是偶尔看到、而不是每次看到、我猜测这可能与 SPI 通信有关。 请注意、数据表显示数据在 下降  SCLK 的边沿。 您的示波器显示、SDIN 信号就像  上升 SCLK 的边沿是重要的边沿。 因此、当 SCLK 变为低电平时、数据在第12位从低电平转换为高电平。 如果器件读取此值为"高电平"、而不是预期的"低电平"、则根据数据表、您将进入断电模式。

    我建议您确定是否可以将 SPI 通信调整为下降 SCLK、然后确定此问题是否继续存在。

    谢谢。
    埃林