This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VSP5612:更换 ADI's AD9826

Guru**** 2768115 points

Other Parts Discussed in Thread: VSP5610, VSP5611, VSP5612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1319289/vsp5612-replace-adi-s-ad9826

器件型号:VSP5612
主题中讨论的其他器件:VSP5611、VSP5610

大家好、

您能帮忙检查一下我们是否有设备替换 ADI 的 AD9826吗?

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您能帮忙检查一下吗?

    谢谢。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、  

    很抱歉耽误你的时间。 VSP5610、VSP5611或 VSP5612是适用于替代 AD9826的 TI 器件。 请参阅下面的性能比较-  

    与 AD9826相比、VSP561x 器件功耗更低、但噪声和信号摆幅支持性能更差。  

    另请注意、VSP561x 是传统器件、因此没有可用于评估这些器件的 EVM。 因此、 应用程序支持将受到限制。  

    谢谢。  

    K·N