This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5803:SDOUT 引脚的电压电平是多少?

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5803, SN74AUP1T04, AFE5803EVM, ISO7240M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1319073/afe5803-what-is-the-voltage-level-of-the-sdout-pin

器件型号:AFE5803
主题中讨论的其他器件: SN74AUP1T04、、 ISO7240M

根据 AFE5803数据表的表12、ADC SPI 输出由 DVDD (1.8V)供电。  在图58后面、还有一个注释说"SN74AUP1T04可被用于将1.8V 逻辑转换为2.5V/3.3V..."  和、数字特性表显示 SDOUT 的 VOH 为 DVDD (1.8V)典型值。  这一切似乎表明 SDOUT 是1.8V 信号。

但是、通过查看 AFE5803EVM 原理图、我们将 SDOUT 馈送到 U23的引脚3、该引脚是一个 ISO7240MDW、VCC1连接到 AVDD (3.3V)。  根据 ISO7240M 数据表、VIH 最小值为0.7* VCC、即2.3V。  如果是、如何保证1.8V SDOUT 信号正常工作?

对于具有相同问题的任何人、数据表中显示 SPI 输入和复位信号都需要3.3V 电平、而只有 SDOUT 处于1.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确的是、使用 AFE5803 EVM 中显示的方案时、SDOUT 读取可能会失败。 这似乎是设计中的错误。 在您的设计中、最好将 SDOUT 连接到接受1.8V 逻辑电平的 IC。

    谢谢!

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。  SDOUT 是始终为1.8V、还是当它来自 ADC 寄存器时为1.8V、当它来自 VCA 寄存器时为3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jarrod、

    这一点很好。 我签入了设计。 在 VCA 裸片中、SDOUT 缓冲器在3.3V 电源上工作。 因此、当 SDOUT 由 VCA 裸片驱动时、它将为3.3V、而当由 ADC 裸片驱动时、它将为1.8V。 但是、由于两个裸片的 SDOUT 短接、并且 ADC 裸片的 SDOUT 缓冲器上的 ESD 二极管会将 SDOUT 信号电平削波至~2.5V 电平。  

    谢谢!

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不得不说、这是我27年的职业生涯中第一次不得不提供可在两个不同电源域中运行的信号。  数据表中暗示了这一点、但您在这里明确说明之前、我对这一点并不自信。  感谢您的澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我还应该询问 SPI 输入的相关情况。  是否也在3.3V 芯片和1.8V 芯片之间共享它们以便对其进行钳位?  如果是、您建议使用多大电压来驱动 SDATA、SCLK、SEN 和 RESET 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jarrod、

    您可以应用3.3V 电平的信号。 相同的信号到达1.8V 裸片、但没有输入二极管供源、因此它不会钳制它。

    谢谢!

    此致、

    沙比尔