主题中讨论的其他器件: SN74AUP1T04、、 ISO7240M
根据 AFE5803数据表的表12、ADC SPI 输出由 DVDD (1.8V)供电。 在图58后面、还有一个注释说"SN74AUP1T04可被用于将1.8V 逻辑转换为2.5V/3.3V..." 和、数字特性表显示 SDOUT 的 VOH 为 DVDD (1.8V)典型值。 这一切似乎表明 SDOUT 是1.8V 信号。
但是、通过查看 AFE5803EVM 原理图、我们将 SDOUT 馈送到 U23的引脚3、该引脚是一个 ISO7240MDW、VCC1连接到 AVDD (3.3V)。 根据 ISO7240M 数据表、VIH 最小值为0.7* VCC、即2.3V。 如果是、如何保证1.8V SDOUT 信号正常工作?
对于具有相同问题的任何人、数据表中显示 SPI 输入和复位信号都需要3.3V 电平、而只有 SDOUT 处于1.8V。