This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD48EVM:AFE58JD48EVM:如何通过 GUI 配置 AFE58JD48

Guru**** 2694525 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD48, AFE58JD48EVM, LMK04826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1304113/afe58jd48evm-afe58jd48evm-how-to-configure-afe58jd48-through-gui

器件型号:AFE58JD48EVM
主题中讨论的其他器件:AFE58JD48、、 LMK04826

我们目前正在评估采用 AFE58JD48EVM 的 AFE58JD48芯片的 AD 采集性能 。  但是、我们没有与 TSWxxx 相关的 EVM。   我们使用 zcu106 (Xilinx EVM)的 FMC 接口连接到 AFE58JD48EVM、 AFE58JD48EVM 的跳线配置如下:

按照以下步骤对其进行设置

测量结果如下:

  • LMK_ADC_CLKP--TP44: 平均电压约为1.25V,频率约为322MHz,Vpp 约为200mV。
  • FPGA_CLK_OUT_P 没有时钟
  • CLK_GTXP:平均电压约为1.25V,频率约为119MHz
  • FPGA_SYSREFP: 平均电压约为1.239V,频率约为2.5MHz;

我的问题是:

  1. 为什么上面测量的所有时钟的直流偏置电压约为1.25V? 这是正常的吗?
  2. 根据 AFE58JD48EVM_User's Guide 和跳线配置、AFE 时钟为125MHz 或40MHz、但测量的 TP44-LMK_ADC_CLKP 为322MHz。 这是怎么一回事?
  3. 为什么 FPGA_CLK_OUT_P 没有输出时钟? 该时钟是对应于 JESD204B 接口的 glblk 还是 rx_core_clk?
  4. 在以下配置中、120M 和 Dec 意味着什么? 如果要修改 JESD 参数、该怎么办? 例如、将其设置为 JESD 子类2、或更改 JESD 的时钟。
  5. 为什么图 A 中的配置1和配置2不同时存在? 在图 b 中、配置了 Preset Configurations 中的参数后、Device Status 会显示 All ADC CHS Disable。 在这种情况下、ADC 能够正常输出数据吗?

非常感谢您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将尝试您的设置并签入实验室、之后将在星期三之前与您联系。  

    谢谢!

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。 我明天会答复。

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shabbir。

    根据上述配置、我还可以进行测试、但当我将其设置为斜坡模式时、 FPGA 中解析出的数据 不会不断变化、发生了什么情况?  

    感谢您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我今天将在实验中对其进行设置、以便与您联系。

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经通过邮件回复了您的问题。

    您是否有 TSW14J56 FPGA 卡? 我建议您首先 使用我们的 FPGA 卡检查电路板和器件功能。 这样、您可以熟悉器件、然后使用任何其他 FPGA 卡。 我们不支持用其他 FPGA 卡调试器件,因为 JESD IP 接口必须稳定,在评论观察到的问题之前需要先了解数据打包。  

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白了。  然而、在我按照上面的配置操作之后、如何查看 AFE58JD48的 jesd204B 接口参数? 例如 K。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您计划在什么模式下配置器件? 我可以告诉您该模式的默认 F 和 K 值。

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的最终目标是使用 AFE58JD48的16通道和每通道125MSPS、40X 模式或80X 模式捕获模拟信号。 目前、我只是想测试 AFE58JD48的性能。 我不知道如何配置 EVM 参数、以及如何在 FPGA 上设置 JESD 接口参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是、我知道如何配置 AFE58JD48的寄存器、但如何通过 GUI 配置 lmk04826的寄存器? 我无法以相同的方式配置 lmk04826

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要配置器件、您可以使用快速设置页面、该页面提供了不同的 JESD 通道配置。 现在,如果您想知道不同配置的 F 和 K 值,请参阅 AFE58JD48数据表中有关每种通道模式的以下部分:

    "LMFS、K 参数和 SYSREF 频率"

    如果您想了解寄存器设置、请参阅 GUI 的寄存器配置部分。 在该表中、您会发现器件和 LMK 的寄存器设置也是一个可映射到数据表的低级别。

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    但我在 GUI 用户指南中没有找到 lmk 寄存器配置的简介。 您能告诉我在哪里提到了它吗? 现在我可以通过选择不同的页成功配置 AFE58JD48的寄存器、但每次读取 lmk 寄存器时、它都会返回0xFF。 lmk 寄存器是否已锁定?

    期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中提及了这一点。 不在用户指南中。 在数据表中搜索以下内容:

    "LMFS、K 参数和 SYSREF 频率"

    否、我们不写入 SPI LOCK 位。  

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "对不起,我不小心给弄丢了。" 我的问题是如何配置 LMK04826寄存器、而不是如何配置 AFE58JD48。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要检查 LMK 寄存器读取。  

    我们将检查它并在1月的第一周回来。 现在团队正在度假。

    谢谢!  

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    祝你新年快乐!

    我们在实验中检查了 LMK 寄存器读取、并且观察到的结果与您的观察结果相同。 读取 LMK 寄存器时、返回 FF。 我们经过详细查看发现 AFE58JD48硬件本身不支持 LMK 寄存器读取。 因此我们无法读取 LMK 寄存器。 您可以使用 GUI 中的保存配置选项在配置文件中转储寄存器设置。

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 非常感谢! 它的确有效。 但我仍然有上面的问题。  当我将其设置为斜坡模式时、 FPGA 中解析出的数据 不会不断变化。  我的 AFE58JD48配置是否不正确?  您能给我一些调试建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lu:  

    Shabbir 是商务旅行,将于1月16日回来。 然后他会作出回应。 感谢您的耐心等待。  

    此致、  

    卡尔蒂克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 感谢你的评分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 出差回来了吗?  您能就以下问题提供一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉响应延迟。 您能否将此热身信息转储到 Excel 文件中并分享? 还应共享您的寄存器设置。

    谢谢!

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以向我发送 AFE58JD48EVM 的 GUI 软件吗?  897782568@qq.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它属于 NDA 管辖范围。   如需进一步的支持、请发送电子邮件至 support_us_afe_tx@list.ti.com。

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何配置 AFE58JD48寄存器 示例?  PLL_MODE=80X、FS=GUI,您可以使用125MHz 为我生成示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎您已开始新的 E2E 主题。 我们来结束本次课程并继续讨论。

    此致、

    沙比尔