This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:每个 ADC 输入前的滤波器和低阻抗信号

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, ADS1261EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1321775/ads1261-filter-and-low-impedance-signal-before-each-adc-inputs

器件型号:ADS1261

您好!

我们尝试在应用中使用 ADS1261:我们计划  信号  放大 和 集成  两个信号都馈送到 ADC。 我对此有一些疑问:
1.应该在每个 ADC 输入之前放置一个电压跟随器和 RC 滤波器吗? 由于 SAR 类型的多路复用性质、我过去在 SAR 类型的 ADC 中使用过此方法来防止交叉采样;但是、对于 ADS1261、这是否有必要? 可表示为:

2.当我用 +/- 2.5V 对 ADS1261进行偏置时、我意识到 VREFOUT 现在是0V、这是正确的吗? 在数据表中、它被指定为+2.5V、我知道这是带有.r.t AVSS 的+2.5V、对吗?

提前感谢您。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    以下是您的问题的答案:

    Unknown 说:
    我是否应该在每个 ADC 输入前放置一个电压跟随器和 RC 滤波器? 由于 SAR 类型的多路复用性质、我过去在 SAR 类型的 ADC 中使用过此方法来防止交叉采样;但是、对于 ADS1261、这是否有必要? 与此类似的内容

    否、这没有必要。 ADS1261集成有一个高阻抗(1G Ω) PGA、因此该 ADC 可以在大多数情况下直接测量高阻抗输入。 此外、ADC 的采样速度比典型 SAR ADC 慢得多、因此"串扰"将不是问题。 您仍需要一个用于 ADC 的抗混叠滤波器、但这可以是一个简单的低通 RC 滤波器。 在多路复用通道时、还应考虑滤波器的稳定时间。 如果输入信号在 ADC 对其进行采样之前未稳定下来、您将获得不稳定的输出数据。 这有时被错误地称为"串扰"、而在现实中、它是模拟稳定问题

    您可以查看 ADS1261EVM、以获取抗混叠滤波器的示例以及可能的组件值

    当我用 +/- 2.5V 对 ADS1261进行偏置时、我意识到 VREFOUT 现在是0V、这是正确的吗? 在数据表中、它的额定值为+2.5V、我知道它是+2.5V、使用了.r.t AVSS、正确吗?

    正确、REFOUT 始终以 AVSS 为基准。 因此、如果您使用双极(+/-2.5V)电源、在测量时、REFOUT 将根据 DGND 测量0V。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:
    非常感谢您的答复。  

    理想情况下 、您是说、正确吗?

    如果我打算仅使用单端输入、则可以对 A10 (R26/C18)使用相同的方案、不需要 C2、C5、C8、C11和 C16、是否正确?

    提前感谢您。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    通过 抗混叠滤波器为 ADC,您是说这是正确的吗?

    改正

    如果我打算仅使用单端输入,我可以使用相同的 A10方案(R26/C18),不需要 C2、C5、C8、C11和 C16,是否正确?

    是的。 另请注意、组件值只是一种可能性、如果您愿意、可以选择其他值

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    感谢您的答复。

    能否与我分享一下评估板的设计文件?

    提前感谢您。

    此致!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    请参阅此 e2e 主题中有关 EVM 设计文件的最后一篇文章:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/969558/ads1235evm-gerber-files-for-evm?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ADS1261EVM

    -Bryan