您好!
我们尝试在应用中使用 ADS1261:我们计划 信号 放大 和 集成 两个信号都馈送到 ADC。 我对此有一些疑问:
1.应该在每个 ADC 输入之前放置一个电压跟随器和 RC 滤波器吗? 由于 SAR 类型的多路复用性质、我过去在 SAR 类型的 ADC 中使用过此方法来防止交叉采样;但是、对于 ADS1261、这是否有必要? 可表示为:

2.当我用 +/- 2.5V 对 ADS1261进行偏置时、我意识到 VREFOUT 现在是0V、这是正确的吗? 在数据表中、它被指定为+2.5V、我知道这是带有.r.t AVSS 的+2.5V、对吗?
提前感谢您。
此致、