This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在2.4V 基准电压和6V/V 增益的情况下、我应该具有-400mV 至+400mV 的信号范围、但 ECG 信号具有-1mV 至-1mV 的范围、因为默认情况下我是否具有这样大的范围? 通过这种方法、信号将始终非常小、
您好!
ECG 信号通常是小信号。 您看到的 ECG 信号电压范围是正常的。 该器件具有宽电压范围、支持任何可能来自电极的直流失调电压。
很抱歉、我一直不明白、该如何减小覆盖范围?否则、ECG 的最大覆盖范围究竟有多大?
大家好、Dante:
Praveen 目前在未来几周内不在办公室。 对于给您带来的不便、我深表歉意。 请延迟几周。