请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1298ECGFE-PDK 在2.4V 基准电压和6V/V 增益的情况下、我应该具有-400mV 至+400mV 的信号范围、但 ECG 信号具有-1mV 至-1mV 的范围、因为默认情况下我是否具有这样大的范围? 通过这种方法、信号将始终非常小、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在2.4V 基准电压和6V/V 增益的情况下、我应该具有-400mV 至+400mV 的信号范围、但 ECG 信号具有-1mV 至-1mV 的范围、因为默认情况下我是否具有这样大的范围? 通过这种方法、信号将始终非常小、