This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC63204EVM:DAC53204

Guru**** 2928990 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC53204, DAC63204EVM, TPS7A57

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1310951/dac63204evm-dac53204

器件型号:DAC63204EVM
主题中讨论的其他器件:DAC53204TPS7A57

您好!

我们使用了 DAC53204 传输机制。

通信的 TI 






智能手机上、 DAC 使用 FT4222EV 模块和 DAC6320EVM 文件。 我无法成功读取前面板应用程序中的设备 ID ( DAC6320EVM )。 请帮助解决该问题。 此外、请共享适用于此模块的 python 软件包或共享代码库(如果可用)。 寄存器|DAC_0_MARGIN_HIGH ff00 寄存器|DAC_0_MARGIN_LOW 0000 寄存器|DAC_0_IOUT_MISC_CONFIG 1000 寄存器|DAC_0_DATA 9990 寄存器|COMMON_CONFIG 0FF6 寄存器|COMMON_DAC_TRIGGER 0000
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    GUI 旨在与 DAC63204EVM 配合使用。 我们尚未使用 FT4222EV 对其进行测试。 您能否提供具有精确配置的 FT422EV (或更好的 FT4222EV 图片)的更高分辨率图像。 我需要查看是否有任何跳线或电阻器已组装/未组装。 首先、我要从电路板上断开 FT4222EV。 将 EV 连接到计算机、并使用示波器测量 I2C 引脚。 当您在 GUI 中开始读取或写入时、您看到 I2C 信号了吗? GUI 是在演示模式下运行、还是显示它已连接?  

    目前我们没有 python 库、但如果你 google FT4222 python、则可以在线获得许多 I2C 示例。 以下是我找到的一个: https://pypi.org/project/ft4222/

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne Jones

    感谢您的提示回答。

    它显示了 已连接

    请点击以下链接获取 EV 数据表以供参考。

    UMFT4222EV - USB2.0至 QuadSPI/I2C 桥接器开发模块(ftdichip.com)

    在模式3下运行  

    此外、我还将遇到以下错误代码、

    此致、

    Dhanabal. K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne Jones

    我们是否可以在 python 中使用该脚本?

    我需要转换吗?  

    从数据表中获取:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhanabal:  

    我认为 GUI 期望 DCNF0和 DCNF1连接到 GND。 您能否尝试将它们连接到 GND? 然后对 EV 下电上电、关闭并重新启动 GUI、然后尝试再次读取。  

    数据表示例是用伪代码编写的。 它告诉您需要写入寄存器和相应的数据。 如果 I2C 在 python 中正常工作、则只需要发送总计4个字节且格式为1的 I2C 命令。 I2C 地址、2. 寄存器地址、3。 寄存器数据(MSB)、4. 寄存器数据(LSB):

    此致!

    卡琳恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Katlynne:

    我已经尝试连接 FT4222EV。

    我能够读取器件 ID 、但无法进行裕量调节。

    我不确定器件 ID 是否正确。

     

    在尝试进行裕量调节时、 工具启用选项不 起作用。

    请支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhanabal:  

    我查看了低级页面、GUI 会将器件 ID 和版本 ID 合并到一个字段中。 因此、对于 DAC53204、器件 ID 为8是正确的。 将位3设置为1、即0x8:

    我不知道你这么说是什么意思:

    工具启用选项不 起作用

    您要在 GUI 中尝试执行什么操作、究竟哪些操作无法正常工作?  

    此致!

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Katlynne Jones:

    当我尝试单击触发按钮时、它无法正常工作。

    无法选择触发器按钮。

    此外、我还尝试使用 DAC EV 板来解决这个新问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhanabal:  

    这些触发器是自复位的。 复选框不是要保持选中状态。 发送触发条件后、器件会自动清除触发条件:

    您是否未看到 电路的正确输出?

      我在 SAMRT-DAC-EVM-GUI 中修复了触发按钮错误。 由于 GUI 会在器件准备好清除触发前清除触发、错误仅在转换时间很长时影响触发。 考虑到您没有使用转换器、我认为这不是您的问题、但为了安全起见、您可以尝试使用新的 GUI。

    https://www.ti.com/tool/download/SMART-DAC-EVM-GUI

    好的。

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Katlynne Jones:

    今天,我尝试使用 EVM。

    我已经 移除了 J3跳线并应用了1.8V 外部电源。

    请注意、GUI 应用不会读取器件 ID。

    然后、我将外部电源电压从1.8V 增加到2.7V、然后发现检测到了器件 ID。

    请帮助解决该问题。

    我了解到、根据规范、该器件将在1.8V 的电压下工作。

    请解决此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhanabal:  

    DAC63204EVM 上的 I2C 信号首先通过电平转换器、然后进入板载 FT4222控制器。 我查看了电平转换器的数据表、看起来 VCCB 引脚的最小电压为2.3V。 这可能是1.8V 电源在 EVM 上无法正常工作的原因。  

    看起来您可以在 FT4222EV 板上连接外部 VCCIO 电压:

    您可以尝试将其连接到1.8V、从而为 DAC 降低至1.8V IO 电压。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Katlynne Jones:

    感谢你的评分

    我们尝试  在电流 O/P 模式下使用 DAC53204RTER 来调节 LDO (TPS7A5701RTER) O/P 的裕量。

    当我们尝试实现1.8V +10%的裕量调节时。 它不起作用。

    但我们能够为 LDO O/P 留出1.8V 的裕量- 10%。

    DAC 的 VDD 由1.8V 电源供电。

    我们将使用内部 REF。

    请告知此电路是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhanabal:  

    感谢确认您可以留出-10%的裕量。 此处的问题是您的 VDD 电压。 DAC 电流输出需要 VDD 提供400mV 的顺从电压。 因此、如果 输出引脚上的电压 > 1.8V - 400mV、则 DAC 将无法调节电流输出。  

    您需要将 VDD 提高到 想要裕量加上顺从 电压的最大 TPS7A57输出电压。  根据该数据表图、25uA 范围的顺从电压可能会接近100mV、因此您可以尝试(所需的最大 TPS7A57输出+ 100mV)。  

    您能否将 DAC VDD 连接到系统中的5V 电源? DAC 的数字 IO 电压可以保持在1.8V 逻辑电平。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Katlynne Jones:

    感谢您的答复。

    由于我们的电路板是制造的、因此 我们现在无法更改 VDD 电压电平。 它永久 连接到1.8V  电平。

    此外、 根据 LDO 数据表、我们只需要调节+/- 1.25uA 的电流裕量。

    无需配备+/-25uA。  

     

    关于 Python 脚本、

    我们如何使用 Python 发送注释。

     我们能举几个例子吗?  

    我们采用以下格式编写
    从器件= 0x70
    MuxChnEnb[0]= 0x06
    writedata =字节(MuxChnEnb)
    打印("数据"、"写入数据")
    dev.i245g Master_Write (slave, writedata)

    Dac53204 = array ('B'、[ 0x00、0x00、0x00、0x00])
    从器件= 0x49
    #DAC0_DATA===>0x93195540
    Dac53204[0]= 0X93
    Dac53204[1]= 0x19
    Dac53204[2]= 0x55
    Dac53204[3]= 0x40
    writedata =字节(Dac53204)
    打印("数据"、"写入数据")
    dev.i245g Master_Write (slave, writedata)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhanabal:  

    从 IOUT 引脚到 VDD 仍需要一些余量。 当未满足余量时、引脚不会输出任何更多电流。 您无法使用1.8V VDD 在 IOUT 引脚上达到1.8V 以上。  

    在 DAC53204[0]中,它们的字节0x93是什么? 接下来的三个数据字节正确、可将 数据写入 DAC-0-DATA 寄存器。 第一个字节应该是 I2C 地址0x49、但看起来这已经包括在此行中:

    slave = 0x49

    我认为在这种情况下、您只需要写入这三个字节:

    Dac53204[1]= 0x19
    Dac53204[2]= 0x55
    Dac53204[3]= 0x40[/引号]

    您是否能够在示波器上运行此代码并捕获输出? 这对我来说是验证格式是否正确的最佳方式。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    这是在上述 Python Code 的示波器中捕获的波形。

    但仍然无法启用 DAC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sri、  

    图像未通过。 您可以再次尝试发布它吗?

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    这是在上述 Python Code 的示波器中捕获的波形。

    Python 代码、

    将 sys、ftd2xx 作为 ft 导入

    ''
    通道0 = 0x04
    通道1 = 0x05
    通道2=0x06
    通道3 = 0x07
    ''

    默认 I2cDrv ():
    导入 ft4222
    导入 ft4222.I2CMaster
    从阵列导入阵列

    #列出设备
    nbDev = ft4222.createDeviceInfoList()
    对于 I in range (nbDev):
    打印(ft4222.getDeviceInfoDetail (I、False))

    #打开设备,默认描述为"FT4222 A"
    dev = ft4222.openByDescription ('FT4222 A')

    #初始 i2c 主机,时钟速度100kHz
    DEV.i245g Master_Init (100000)

    MuxChnEnb =数组('B'、[ 0x00])

    从器件= 0x70
    MuxChnEnb[0]= 0x06
    writedata =字节(MuxChnEnb)
    打印("数据"、"写入数据")
    dev.i245g Master_Write (slave, writedata)

    Dac53204 = array ('B'、[ 0x00、0x00、0x00、0x00])
    从器件= 0x49
    #DAC0_DATA===>0x93195540
    Dac53204[0]= 0X93
    Dac53204[1]= 0x19
    Dac53204[2]= 0x55
    Dac53204[3]= 0x40
    writedata =字节(Dac53204)
    打印("数据"、"写入数据")
    dev.i245g Master_Write (slave, writedata)

    Dac53204 = array ('B'、[ 0x00、0x00、0x00、0x00])
    从器件= 0x49
    #DAC0_VOUT_CMP===>0x93030800
    Dac53204[0]= 0X93
    Dac53204[1]= 0x03
    Dac53204[2]= 0x08
    Dac53204[3]= 0x00
    writedata =字节(Dac53204)
    打印("数据"、"写入数据")
    dev.i245g Master_Write (slave, writedata)


    Dac53204 = array ('B'、[ 0x00、0x00、0x00、0x00])
    从器件= 0x49
    #DAC0_funing_config===>0x93060017
    Dac53204[0]= 0X93
    Dac53204[1]= 0x06
    Dac53204[2]= 0x00
    Dac53204[3]= 0x17
    writedata =字节(Dac53204)
    打印("数据"、"写入数据")
    dev.i245g Master_Write (slave, writedata)

    Dac53204 = array ('B'、[ 0x00、0x00、0x00、0x00])
    从器件= 0x49
    #DAC0_MARG_HIGH===>0x9301A540
    Dac53204[0]= 0X93
    Dac53204[1]= 0x01
    Dac53204[2]= 0xA5
    Dac53204[3]= 0x40
    writedata =字节(Dac53204)
    打印("数据"、"写入数据")
    dev.i245g Master_Write (slave, writedata)

    Dac53204 = array ('B'、[ 0x00、0x00、0x00、0x00])
    从器件= 0x49
    #DAC0_Marg_low==>0x93020500
    Dac53204[0]= 0X93
    Dac53204[1]= 0x02
    Dac53204[2]= 0x05
    Dac53204[3]= 0x00
    writedata =字节(Dac53204)
    打印("数据"、"写入数据")
    dev.i245g Master_Write (slave, writedata)


    Dac53204 = array ('B'、[ 0x00、0x00、0x00、0x00])
    从器件= 0x49
    #DAC0_CMN_TRI===>0x93200002
    Dac53204[0]= 0X93
    Dac53204[1]= 0x20
    Dac53204[2]= 0x00
    Dac53204[3]= 0x02
    writedata =字节(Dac53204)
    打印("数据"、"写入数据")
    dev.i245g Master_Write (slave, writedata)

    I2cDrv ()

    谢谢。此致、

    R·S·拉贾·苏曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请放大、以便我实际上可以看到单个写入命令是什么样子的。 我应该能够看到每个 SCL 脉冲。  

    我不能仅仅通过 Python 代码判断您正在共享 I2C 实际上是如何写入器件的。  

    此致!

    K·琼斯