Other Parts Discussed in Thread: DAC53204, DAC63204EVM, TPS7A57
主题中讨论的其他器件:DAC53204、 TPS7A57
您好!
我们使用了 DAC53204 传输机制。
通信的 TI

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DAC53204, DAC63204EVM, TPS7A57
您好!
我们使用了 DAC53204 传输机制。
通信的 TI

您好!
GUI 旨在与 DAC63204EVM 配合使用。 我们尚未使用 FT4222EV 对其进行测试。 您能否提供具有精确配置的 FT422EV (或更好的 FT4222EV 图片)的更高分辨率图像。 我需要查看是否有任何跳线或电阻器已组装/未组装。 首先、我要从电路板上断开 FT4222EV。 将 EV 连接到计算机、并使用示波器测量 I2C 引脚。 当您在 GUI 中开始读取或写入时、您看到 I2C 信号了吗? GUI 是在演示模式下运行、还是显示它已连接?
目前我们没有 python 库、但如果你 google FT4222 python、则可以在线获得许多 I2C 示例。 以下是我找到的一个: https://pypi.org/project/ft4222/
此致!
K·琼斯
尊敬的 Katlynne Jones:
感谢您的提示回答。
它显示了 已连接 。
请点击以下链接获取 EV 数据表以供参考。
UMFT4222EV - USB2.0至 QuadSPI/I2C 桥接器开发模块(ftdichip.com)

在模式3下运行

此外、我还将遇到以下错误代码、

此致、
Dhanabal. K
尊敬的 Katlynne Jones:
我们是否可以在 python 中使用该脚本?
我需要转换吗?
从数据表中获取:

尊敬的 Dhanabal:
我认为 GUI 期望 DCNF0和 DCNF1连接到 GND。 您能否尝试将它们连接到 GND? 然后对 EV 下电上电、关闭并重新启动 GUI、然后尝试再次读取。
数据表示例是用伪代码编写的。 它告诉您需要写入寄存器和相应的数据。 如果 I2C 在 python 中正常工作、则只需要发送总计4个字节且格式为1的 I2C 命令。 I2C 地址、2. 寄存器地址、3。 寄存器数据(MSB)、4. 寄存器数据(LSB):

此致!
卡琳恩
尊敬的 Dhanabal:
我查看了低级页面、GUI 会将器件 ID 和版本 ID 合并到一个字段中。 因此、对于 DAC53204、器件 ID 为8是正确的。 将位3设置为1、即0x8:


我不知道你这么说是什么意思:
工具启用选项不 起作用
您要在 GUI 中尝试执行什么操作、究竟哪些操作无法正常工作?
此致!
K·琼斯
尊敬的 Dhanabal:
这些触发器是自复位的。 复选框不是要保持选中状态。 发送触发条件后、器件会自动清除触发条件:

您是否未看到 电路的正确输出?
我在 SAMRT-DAC-EVM-GUI 中修复了触发按钮错误。 由于 GUI 会在器件准备好清除触发前清除触发、错误仅在转换时间很长时影响触发。 考虑到您没有使用转换器、我认为这不是您的问题、但为了安全起见、您可以尝试使用新的 GUI。
https://www.ti.com/tool/download/SMART-DAC-EVM-GUI
好的。
K·琼斯
尊敬的 Dhanabal:
DAC63204EVM 上的 I2C 信号首先通过电平转换器、然后进入板载 FT4222控制器。 我查看了电平转换器的数据表、看起来 VCCB 引脚的最小电压为2.3V。 这可能是1.8V 电源在 EVM 上无法正常工作的原因。


看起来您可以在 FT4222EV 板上连接外部 VCCIO 电压:

您可以尝试将其连接到1.8V、从而为 DAC 降低至1.8V IO 电压。
此致!
K·琼斯
尊敬的 Katlynne Jones:
感谢你的评分
我们尝试 在电流 O/P 模式下使用 DAC53204RTER 来调节 LDO (TPS7A5701RTER) O/P 的裕量。
当我们尝试实现1.8V +10%的裕量调节时。 它不起作用。
但我们能够为 LDO O/P 留出1.8V 的裕量- 10%。
DAC 的 VDD 由1.8V 电源供电。
我们将使用内部 REF。
请告知此电路是否正常工作?

尊敬的 Dhanabal:
感谢确认您可以留出-10%的裕量。 此处的问题是您的 VDD 电压。 DAC 电流输出需要 VDD 提供400mV 的顺从电压。 因此、如果 输出引脚上的电压 > 1.8V - 400mV、则 DAC 将无法调节电流输出。

您需要将 VDD 提高到 想要裕量加上顺从 电压的最大 TPS7A57输出电压。 根据该数据表图、25uA 范围的顺从电压可能会接近100mV、因此您可以尝试(所需的最大 TPS7A57输出+ 100mV)。

您能否将 DAC VDD 连接到系统中的5V 电源? DAC 的数字 IO 电压可以保持在1.8V 逻辑电平。
此致!
K·琼斯
尊敬的 Katlynne Jones:
感谢您的答复。
由于我们的电路板是制造的、因此 我们现在无法更改 VDD 电压电平。 它永久 连接到1.8V 电平。
此外、 根据 LDO 数据表、我们只需要调节+/- 1.25uA 的电流裕量。
无需配备+/-25uA。

关于 Python 脚本、
我们如何使用 Python 发送注释。

我们能举几个例子吗?
我们采用以下格式编写
从器件= 0x70
MuxChnEnb[0]= 0x06
writedata =字节(MuxChnEnb)
打印("数据"、"写入数据")
dev.i245g Master_Write (slave, writedata)
Dac53204 = array ('B'、[ 0x00、0x00、0x00、0x00])
从器件= 0x49
#DAC0_DATA===>0x93195540
Dac53204[0]= 0X93
Dac53204[1]= 0x19
Dac53204[2]= 0x55
Dac53204[3]= 0x40
writedata =字节(Dac53204)
打印("数据"、"写入数据")
dev.i245g Master_Write (slave, writedata)
尊敬的 Dhanabal:
从 IOUT 引脚到 VDD 仍需要一些余量。 当未满足余量时、引脚不会输出任何更多电流。 您无法使用1.8V VDD 在 IOUT 引脚上达到1.8V 以上。
在 DAC53204[0]中,它们的字节0x93是什么? 接下来的三个数据字节正确、可将 数据写入 DAC-0-DATA 寄存器。 第一个字节应该是 I2C 地址0x49、但看起来这已经包括在此行中:
slave = 0x49
我认为在这种情况下、您只需要写入这三个字节:
Dac53204[1]= 0x19
Dac53204[2]= 0x55
Dac53204[3]= 0x40[/引号]您是否能够在示波器上运行此代码并捕获输出? 这对我来说是验证格式是否正确的最佳方式。
此致!
K·琼斯
尊敬的 Katlynne:
这是在上述 Python Code 的示波器中捕获的波形。
Python 代码、
将 sys、ftd2xx 作为 ft 导入
''
通道0 = 0x04
通道1 = 0x05
通道2=0x06
通道3 = 0x07
''
默认 I2cDrv ():
导入 ft4222
导入 ft4222.I2CMaster
从阵列导入阵列
#列出设备
nbDev = ft4222.createDeviceInfoList()
对于 I in range (nbDev):
打印(ft4222.getDeviceInfoDetail (I、False))
#打开设备,默认描述为"FT4222 A"
dev = ft4222.openByDescription ('FT4222 A')
#初始 i2c 主机,时钟速度100kHz
DEV.i245g Master_Init (100000)
MuxChnEnb =数组('B'、[ 0x00])
从器件= 0x70
MuxChnEnb[0]= 0x06
writedata =字节(MuxChnEnb)
打印("数据"、"写入数据")
dev.i245g Master_Write (slave, writedata)
Dac53204 = array ('B'、[ 0x00、0x00、0x00、0x00])
从器件= 0x49
#DAC0_DATA===>0x93195540
Dac53204[0]= 0X93
Dac53204[1]= 0x19
Dac53204[2]= 0x55
Dac53204[3]= 0x40
writedata =字节(Dac53204)
打印("数据"、"写入数据")
dev.i245g Master_Write (slave, writedata)
Dac53204 = array ('B'、[ 0x00、0x00、0x00、0x00])
从器件= 0x49
#DAC0_VOUT_CMP===>0x93030800
Dac53204[0]= 0X93
Dac53204[1]= 0x03
Dac53204[2]= 0x08
Dac53204[3]= 0x00
writedata =字节(Dac53204)
打印("数据"、"写入数据")
dev.i245g Master_Write (slave, writedata)
Dac53204 = array ('B'、[ 0x00、0x00、0x00、0x00])
从器件= 0x49
#DAC0_funing_config===>0x93060017
Dac53204[0]= 0X93
Dac53204[1]= 0x06
Dac53204[2]= 0x00
Dac53204[3]= 0x17
writedata =字节(Dac53204)
打印("数据"、"写入数据")
dev.i245g Master_Write (slave, writedata)
Dac53204 = array ('B'、[ 0x00、0x00、0x00、0x00])
从器件= 0x49
#DAC0_MARG_HIGH===>0x9301A540
Dac53204[0]= 0X93
Dac53204[1]= 0x01
Dac53204[2]= 0xA5
Dac53204[3]= 0x40
writedata =字节(Dac53204)
打印("数据"、"写入数据")
dev.i245g Master_Write (slave, writedata)
Dac53204 = array ('B'、[ 0x00、0x00、0x00、0x00])
从器件= 0x49
#DAC0_Marg_low==>0x93020500
Dac53204[0]= 0X93
Dac53204[1]= 0x02
Dac53204[2]= 0x05
Dac53204[3]= 0x00
writedata =字节(Dac53204)
打印("数据"、"写入数据")
dev.i245g Master_Write (slave, writedata)
Dac53204 = array ('B'、[ 0x00、0x00、0x00、0x00])
从器件= 0x49
#DAC0_CMN_TRI===>0x93200002
Dac53204[0]= 0X93
Dac53204[1]= 0x20
Dac53204[2]= 0x00
Dac53204[3]= 0x02
writedata =字节(Dac53204)
打印("数据"、"写入数据")
dev.i245g Master_Write (slave, writedata)
I2cDrv ()
谢谢。此致、
R·S·拉贾·苏曼