This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34J45:输入阻抗匹配

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC34J45, LMH6521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1321792/adc34j45-input-impedance-matching

器件型号:ADC34J45
主题中讨论的其他器件: LMH6521

您好!

我们需要使用 TExaS VGA LMH6521驱动 ADC34J45的输入。 我们需要在它们之间安装一个以45MHz 为中心的通带滤波器:

LMH6521 --> 45MHz BPF --> ADC34J45

我们观察到 LMH6521的45MHz 输出阻抗约为20欧姆、45MHz 处 ADC34J45的输入阻抗约为4000欧姆 。

读取 ADC 的数据表并查看其评估板、我们看到 ADC 的输入端采用了双1:1平衡-非平衡变压器。 ¿为什么采用双平衡-非平衡变压器?

¿如何在 LMH6521和 ADC34J45之间引入通带滤波器?  

我们正在考虑将 LMH 的输出阻抗从20欧姆增加到50欧姆、然后安装一个50欧姆带通滤波器、然后将其输出 与 ADC 的输入阻抗匹配:¿Ω 是正确的吗? ¿50欧姆 BPF 和 ADC 输入之间可以使用什么匹配网络?

 

在此向您致以诚挚的问候、敬请提前告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raul、

    是的、这是正确的方法。 按照预期和所需的输出阻抗终止放大器的步骤1。 然后可以进行交流耦合、以确保在45MHz 通带带通滤波器之前始终满足放大器输出阻抗。 尽管 ADC 的输入阻抗是 k 欧姆范围、但通常使用100欧姆差分阻抗进行驱动。 这意味着 BPF 的输出应为100欧姆差分电阻。 关于非缓冲 ADC 的任何反冲杂散、BPF 将吸收采样电容器放电产生的任何反冲或毛刺脉冲。 有关放大器到 ADC 的正确后端接、请参阅以下资源。

    e2e.ti.com/.../Interfacing-AMP-to-ADC.pdf

    关于双平衡-非平衡变压器配置、如果一个平衡-非平衡变压器用于单端至差分转换、则第二个平衡-非平衡变压器(必须完全相同)将收紧来自第一个平衡-非平衡变压器的相位不平衡。  

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raul、

    这里有两个问题需要解答:

    Q1:我们观察到 LMH6521的45MHz 输出阻抗约为20欧姆、ADC34J45在45MHz 处的输入阻抗约为4000欧姆 。

    围绕放大器和 ADC 的特征阻抗设计滤波器。

    这些是要击穿的目标阻抗。

    有关更多信息和详细信息,请参阅随附的。。。

    e2e.ti.com/.../Interfacing-AMP-to-ADC_2D00_02072024.pdf

    Q2:读取 ADC 的数据表并查看其评估板、我们看到在 ADC 的输入端采用了双1:1平衡-非平衡变压器。 ¿为什么采用双平衡-非平衡变压器?

    通常、平衡-非平衡变压器用于与 ADC 连接、以确保低噪声、因为它是无源器件。 这也是 ADC 的特征。 双平衡-非平衡变压器用于帮助改善平衡-非平衡变压器的相位不平衡、ADC 会将前端/平衡-非平衡变压器的相位不平衡表现为较差的 HD2甚至阶失真。

    有关此方面以及在放大器和平衡-非平衡变压器前端之间进行选择的更多信息、请参阅以下链接。

    www.planetanalogue.com/.../

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不错的追逐。 非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Rob、非常感谢您的帮助。

    尽管 ADC 输入阻抗为4000欧姆、但以典型100欧姆阻抗驱动 ADC 是否可能是个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raul、

    请记住、端接设置在转换器外部。 即使 ADC 的输入阻抗为4千欧、您也可以按照连接的幻灯片终止 ADC 和 AAF 设计。 这样、您就可以围绕该阻抗设计滤波器。 这是设计中反向端接电阻器的基础。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Rob、再次感谢。