Other Parts Discussed in Thread: ADC34J45, LMH6521
主题中讨论的其他器件: LMH6521
您好!
我们需要使用 TExaS VGA LMH6521驱动 ADC34J45的输入。 我们需要在它们之间安装一个以45MHz 为中心的通带滤波器:
LMH6521 --> 45MHz BPF --> ADC34J45
我们观察到 LMH6521的45MHz 输出阻抗约为20欧姆、45MHz 处 ADC34J45的输入阻抗约为4000欧姆 。
读取 ADC 的数据表并查看其评估板、我们看到 ADC 的输入端采用了双1:1平衡-非平衡变压器。 ¿为什么采用双平衡-非平衡变压器?
¿如何在 LMH6521和 ADC34J45之间引入通带滤波器?
我们正在考虑将 LMH 的输出阻抗从20欧姆增加到50欧姆、然后安装一个50欧姆带通滤波器、然后将其输出 与 ADC 的输入阻抗匹配:¿Ω 是正确的吗? ¿50欧姆 BPF 和 ADC 输入之间可以使用什么匹配网络?
在此向您致以诚挚的问候、敬请提前告知。