This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC121S021:将 CS 置为低电平至13CLK (转换完成)的最长时间是多少?

Guru**** 2976200 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC121S021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1320947/adc121s021-what-is-the-maximum-time-from-turning-cs-low-to-13clk-conversion-complete

器件型号:ADC121S021

大家好、

我认为该 IC 会在 CS 变为低电平并在13CLK (保持时间)执行转换时保持不变、但最长保持时间是多少?

当我将 CS 设置为低电平后30秒发送时钟(16CLK)并查看数据时、该值与预期值有很大的偏差。

此致。

须田太一郎 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    P.S.

    我使用微控制器中的 ICE、通过操控 CS 信号来检查具有多个器件的电路板。

    我在运行 CS 几秒钟后检查 CS 时、一些 IC 存在较大的偏差、有些 IC 几乎没有偏差、因此我想检查上限值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suda-San:

    感谢您的提问。  /CS 被拉至低电平后、该器件的保持时间为13个 SCLK 周期。 这是典型时间、实际上没有最大值或最小值。 请注意以下关于使/CS 保持低电平的事项:

    您能否说明一下您的意思:"当我将 CS 设置为低电平30秒后发送时钟(16CLK)并查看数据时、该值与预期值有很大的偏差。"? 请注意以下突出显示的文本。  

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:

    >在/CS 被拉至低电平后、此器件的保持时间为13个 SCLK 周期。 这是典型时间、实际上没有最大值或最小值。

    我想知道的是,你到底是谁?

    我正在使用 ICE 来操作微控制器的寄存器并检查电路板。 将 CS 设置为 L 后、在任一时序手动发送 SCLK。 (SCLK 为1MHz、CS 保持为 L)

    将 CS 设置为 L 后、需要几秒钟时间才能到达 SCLK、但某些 IC 会存在较大的变化、而其他 IC 则变化极小。

    但是、在将 CS 设置为 L 并检查转换结果后的30秒内发送 SCLK、所有 IC 都会产生不良结果。

    数据表具有最小 Tsu (在可输入 SCLK 之前、CS 设置为 L)、但不存在最大规格。

    (我认为如果我知道 Tsu 的最大值、我可以找到保持时间的最小值以及时钟的最小值。)

    我认为、如果保持和转换之间的时间较长、泄漏电流导致的误差将增加。

    是否有建议的保持时间值(从设置 CS 到 L 再到13clk)?

    此致

    须田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suda-San:

    感谢您的讲解。 没错、在应用 SCLK 之前将/CS 保持低电平过长时间会导致采样电容器由于泄漏电流而放电、从而导致不正确的转换结果。 在应用 SCLK 之前、几秒钟是将/CS 保持为低电平的相当长的持续时间。 /CS 低电平和 SCLK 之间的最大时间可以通过查看 TCL 和缝线来估算。 因此、当使用 SCLK=SCLK 时1MHz、它大约为400ns。 您可能能够等待长达1-2个 SCLK 周期、但我建议保持在400ns 内、以避免违反 TCL 和蚀刻。

    希望这对您有所帮助。

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:

    感谢您的回答。

    我知道我需要在设置 CS 后尽快开始转换。 (超过10ns (Tsu)后)

    允许 IC 的时钟频率至少为25kHz、但有任何增益误差数据吗?

    数据表中的规格仅列出了1MHz 至4MHz 的数据。

    我认为、如果条件为25kHz、则可以理解保持时间为0.5s 时的规格。

    此致、

    须田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suda-San:

    您能否说明一下 IC 允许最低25kHz 进行时钟的含义? 数据表指出最低 SCLK 频率为1MHz。

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:

    数据表的第4页包含建议运行条件。

    根据上述规定、该器件可由0.025MHz 供电运行。

    如果您有0.025MHz 的规格数据、请告诉我。

    此致、

    须田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suda-San:

    这可能是 National Semiconductor 数据表移至 TI 数据表格式时的拼写错误。 正确的 ADC121S021时钟频率范围列于 第7.5节:1MHz (最小值)至4MHz (最大值)中。 感谢您指出这一点、我将请求提供更新。

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:

    感谢您的确认。

    (ADCxx1Sxx1系列数据表的所有相关部分均源自25kHz、因此我认为有一些数据经过了测试、即使器件规格比数据表中列出的规格更差也是如此。)

    由于我们使用隔离式传输、因此我想提供尽可能多的余地。

    但是、贵公司的隔离式传输 IC (ISO6472)性能良好、延迟很少、所以似乎没有问题。

    到目前为止、我没有更多问题。
    我期待修改数据表的版本。

    感谢您的配合。

    此致!

    须田市