This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3643EVM:REV E 原理图的相关阐述

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3643EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1320983/adc3643evm-clarification-about-the-rev-e-schematic

器件型号:ADC3643EVM

您好!

我当前正在尝试使用 Xilinx ZC702 FPGA 配置 ADC3643EVM。

为此、我需要使用 FMC 连接器的 SDIO_I、SDIO_O、SEN、SDIO_OE 和 SCLK 引脚。

在提供的原理图中、这些引脚通过电阻器 R90至 R94和 R96至 R100连接到 ADC、必须不焊接、这是正确的吗?

但是、我没有在电路板上看到电阻 R90至 R94、光绘文件与提供的原理图和最新版本的电路板(修订版 E)之间是否进行了任何修改?

如果是,是否有任何其他重要的修改需要强调?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabien:

    正确、您需要使用这些电阻器、而不是通过 FTDI 的默认路径。

    您拥有的原理图版本是否与您拥有的电路板版本相匹配?

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    我在产品页面(https://www.ti.com/tool/ADC3643EVM)上找到的原理图与主板(修订版 E)不匹配。  由于在我要求读取寄存器时没有从 ADC 获得任何响应、我想知道这是我的代码、还是因为我没有放置这些电阻器 、因为我看不到它们的占用空间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabien、

    很遗憾听到这个消息。 我们一直在努力清理其中的一些东西。 我会尝试找到修订版 E 原理图、以便我们弄清为了使您的设置正常运行需要做哪些工作。

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabien、

    您能否提供您所拥有的评估板的高质量图片、以便我们确保匹配正确的原理图?

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这里是:  

    让我知道质量是否不够...

    Fabien ,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabien、

    谢谢你。 另外、如果您能在黄色矩形(电路板的正面和背面)中得到什么、因为这是 FTDI 电路的大部分。

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    据我所见、用于连接 FMC 连接器 SDIO 引脚的电阻器的位置与您网站提供的光绘文件中的位置相同、但它们的名称不同。
    在我的评估板上,这些电阻器的名称是 R96, R97 ... R100

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabien、您好。

    很抱歉耽误你的时间。 是的、我认为布局相同、但元件值不同。

    这应该是您拥有的板附带的原理图:

    e2e.ti.com/.../DC104_2D00_002_5F00_ADC3643_5F00_REVE_5F00_Sch.PDF

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    该原理图看起来与我的电路板更加一致。

    谢谢!  

    法比恩