主题中讨论的其他器件: TPS7A57、 DAC63204
您好!
对于 DAC53204、用于平衡电压轨的电压 VDD 应该是多少(1.8V、2.5V、0.9V、1.1V)。 我们提供了1.8V 的 VDD 电压和带有电流模式输出的 VREF 电压。 我们无法为1.8V 及以上的电压提供裕量。 请提供解决方案。
谢谢
S·萨蒂亚·斯里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
对于 DAC53204、用于平衡电压轨的电压 VDD 应该是多少(1.8V、2.5V、0.9V、1.1V)。 我们提供了1.8V 的 VDD 电压和带有电流模式输出的 VREF 电压。 我们无法为1.8V 及以上的电压提供裕量。 请提供解决方案。
谢谢
S·萨蒂亚·斯里
您好!
贵公司目前还发布了有关同一问题的两篇其他文章。 我将关闭这个帖子、您可以参阅下面的一个帖子、我将继续回答有关的问题。 你们三个人都可以在这个主题中回答:
此致!
K·琼斯
Jones、您好!
DAC7578:DAC7578电阻器计算-数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛
请找到以上有关电压裕量调节的链接。 您已提供了下图所示的公式。
VOUT = Rref*(Iref +[(Vdac-Vnom)/radac)
我想让您确认我们是否需要为相应的值提供以下这些值。
VNOM- LDO (TPS7A57)输出电压
VDAC- DAC 输入电压、对于 VOUT、我们需要提供什么值。
此外、我们还将使用 AD5676ARUZ-REEL7来实现裕量调节。 我们能否利用此公式在 DAC 的帮助下进行裕度调节。

谢谢
S·萨蒂亚·斯里