This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53204:VDD 电压

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC53204, TPS7A57, DAC63204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1315750/dac53204-vdd-voltage

器件型号:DAC53204
主题中讨论的其他器件: TPS7A57DAC63204

您好!

对于 DAC53204、用于平衡电压轨的电压 VDD 应该是多少(1.8V、2.5V、0.9V、1.1V)。  我们提供了1.8V 的 VDD 电压和带有电流模式输出的 VREF 电压。 我们无法为1.8V 及以上的电压提供裕量。 请提供解决方案。

谢谢

S·萨蒂亚·斯里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    贵公司目前还发布了有关同一问题的两篇其他文章。 我将关闭这个帖子、您可以参阅下面的一个帖子、我将继续回答有关的问题。 你们三个人都可以在这个主题中回答:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1310951/dac63204evm-dac53204

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jones、您好!

    DAC7578:DAC7578电阻器计算-数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛

    请找到以上有关电压裕量调节的链接。 您已提供了下图所示的公式。

    VOUT = Rref*(Iref +[(Vdac-Vnom)/radac)

    我想让您确认我们是否需要为相应的值提供以下这些值。

    VNOM- LDO (TPS7A57)输出电压

    VDAC- DAC 输入电压、对于 VOUT、我们需要提供什么值。

    此外、我们还将使用 AD5676ARUZ-REEL7来实现裕量调节。 我们能否利用此公式在 DAC 的帮助下进行裕度调节。

    谢谢

    S·萨蒂亚·斯里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    可以、只要您 根据 我之前分享的公式提供电压、任何 DAC 都可以正常工作。 请注意、DAC63204具有其他特性 、例如存储器和加电时高阻态、因此是电压裕量的更好选择。  

    我不理解你的其他问题,你能不能让他们重新表达一下。  

    此致!

    卡琳恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jones、您好!

    感谢您的答复。 我需要根据上述公式计算 RDAC。 对于 VDAC、我们需要 提供 DAC 输入电压、正确吗?

    对于 VNOM、我们需要提供 LDO 目标输出电压、 正确吗?

    您能告诉 VOUT 我们需要提供什么价值吗?  

    谢谢

    S·萨蒂亚·斯里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确、VDAC 是 DAC 输出电压。

    VOUT 是您所需的 LDO 输出电压。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    来计算 VNominal 电压?

    谢谢

    S·萨蒂亚·斯里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这是当 DAC 输出电流为0时、由 Rref 电阻器和50uA 电流基准配置的标称电压。  

    在 TPS7A57示例中、该值被设置为1.8V。

    此致!

    K·琼斯