请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC1035-Q1 主题中讨论的其他器件:AMC1035、
您好!
对于非 AEC-Q 器件 AMC1035、数据表中规定了用于时钟输入的施密特触发器: 
对于 AEC-Q 器件、数据表中未提及施密特触发和迟滞:

AMC1035-Q1的时钟输入端是否有带有迟滞的施密特触发器?
我能否在 CLKIN 处应用一个 RC 滤波器、例如、按照20 MHz 的时钟频率将时间常数设置为8ns、或者要求汽车器件具有更快的边沿?
储罐
克里斯