This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1035-Q1:带有施密特触发器的数字输入 CLKIN?

Guru**** 2381970 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1035, AMC1035-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1324170/amc1035-q1-digital-input-clkin-with-schmitt-triggers

器件型号:AMC1035-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC1035

您好!

对于非 AEC-Q 器件 AMC1035、数据表中规定了用于时钟输入的施密特触发器:

对于 AEC-Q 器件、数据表中未提及施密特触发和迟滞:

 AMC1035-Q1的时钟输入端是否有带有迟滞的施密特触发器?

我能否在 CLKIN 处应用一个 RC 滤波器、例如、按照20 MHz 的时钟频率将时间常数设置为8ns、或者要求汽车器件具有更快的边沿?

储罐

克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eva、

    但非 AEC-Q 器件有一个施密特触发器、如数据表中所述?
    我预计两个器件在外形、安装方式和功能上都相同。
    这意味着、从  AMC1035更改为 AMC1035-Q1可能会出现问题 ?

    此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我在这张幻灯片上签了名团队成员。 这在数据表中似乎是一个拼写错误、因此汽车类和非汽车类都应使用施密特触发器。 它们应该是同一个器件。 很抱歉、您对此感到困惑。  

    此致、

    评估