This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482:采样频率@ 1.25GHz

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1325831/dac3482-sampling-frequency-1-25-ghz

器件型号:DAC3482

1.25GHz 的采样率是否仅可通过插值实现?   

2. 以下模式需要的 Clk 是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    Unknown 说:
    1. 仅通过插值即可实现1.25GHz 的采样率吗?

    是的、DAC3482的最大接口速率在规格上仅列为625MSPS。 因此、要实现1.25GSPS DAC 速率、您需要内插

    Unknown 说:
    2.  以下模式需要什么 Clk?  [/报价]

    这是一个非常宽泛的问题、您需要参考数据表进行详细了解。 数据表将介绍 PLL 参考时钟、DATACLK 和 OSTR 所需的时钟。 请参阅相应的章节。 每种模式都有相关的公式。 如果客户有特定问题、我们可以解决特定的问题。