请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC3482 1.25GHz 的采样率是否仅可通过插值实现?
2. 以下模式需要的 Clk 是什么? 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
罗伊
Unknown 说:1. 仅通过插值即可实现1.25GHz 的采样率吗?
是的、DAC3482的最大接口速率在规格上仅列为625MSPS。 因此、要实现1.25GSPS DAC 速率、您需要内插
Unknown 说:2. 以下模式需要什么 Clk? [/报价]这是一个非常宽泛的问题、您需要参考数据表进行详细了解。 数据表将介绍 PLL 参考时钟、DATACLK 和 OSTR 所需的时钟。 请参阅相应的章节。 每种模式都有相关的公式。 如果客户有特定问题、我们可以解决特定的问题。