This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 数据输出格式和输入波形

Guru**** 2883460 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB69, ADS42LB49

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1323898/data-output-format-and-input-waveform

主题中讨论的其他器件:ADS42LB49、ADS42LB69

尊敬的先生/女士:

符合数据表8.3.5:输出数据格式

f 对于正过驱、对于偏移二进制输出格式的 ADS42LB49和 ADS42LB69、输出代码为3FFFh;对于 ADS42LB49和 ADS42LB69、输出代码为二进制补码输出格式的1FFFh。 对于负输入过驱、偏移二进制输出格式的输出代码为0000h、对于 ADS42LB49和 ADS42LB69、采用二进制补码输出格式的输出代码为2000h。

ADS42LB69和 ADS42LB49具有相同的过驱代码;如果是、14位和16位 数字数据进入何处?

符合 9.2.2.1节"模拟输入"

每个输入引脚(INP、INM)必须在 Vcm + 0.5V 和 Vcm–0.5V 之间对称摆动、从而产生2 VPP 差分输入摆幅。  

您能解释一下相对 VCM 而言+0.5V 和-0.5V 将如何提供2 VPP 吗?

请使用波形进行说明。

此致、

b Sandeep。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    它是差分电压、因此在给定的时间 INP = 1V (0.5V -(-0.5V))且 INM =-1V (摆幅-0.5V - 0.5V)、因此差分 INP - INM = 1V -(-1V)= 2Vpp。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADS42LB69和 ADS42LB49具有相同的过驱代码;

    对于相同的数字代码、为什么要选择 ADS42LB69而不是 ADS42LB49?

    即使将08寄存器的偏移二进制值编程为0x10、ADS42LB69也将提供负十进制值。

    数据表不包含模拟输入波形、该波形有助于了解芯片的要求。 请提供一个波形、以便我更好地理解这一点。

    此致、

    b Sandeep。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

     当 ADS42LB69和 ADS42LB49以相同的输出格式编程时、它们被过驱动或欠驱动时、它们将输出相同的代码。 因此、正如您在数据表中看到的、它们在这方面没有区别。 此代码用于提醒您模拟输入是 过驱动还是欠驱动。

    不过、 在输入电压范围内、ADS42LB69的分辨率是16  位、而 ADS42LB49具有12位分辨率。

    希望下面的图片会清除一些内容。

    此致!

    卡米洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尽管采用偏移二进制输出数据格式、ADS42LB69仍会产生负十进制值。

    会产生失真波形作为输出。 如果波形结构未使用带符号的十进制值、则会发生这种情况。

    此致、

    b Sandeep。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    偏移二进制使用位来表示负或正有符号值。 如果您在不使用负值的情况下构建波形、您的波形将不会看起来相同。 有关8位方案的示例、请参阅下表。

    此致!

    卡米洛