This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:IDAC 校准返回意外值

Guru**** 2477875 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1324500/ads1263-idac-calibration-returning-unexpected-value

器件型号:ADS1263

团队成员

由于 ADS1263 IDAC 具有较宽的容差(最大±4%)、因此我们使用 外部电阻器来校准 它。  例如、我们将 IDAC1设置为输出1mA、通过1K 校准电阻器(如下图中的 R8)进行设置、并按预期读回~1V。  

我们看到的问题是、当 我们将 IDAC1设置为3mA 时、 我们只能在1K 校准电阻器上看到~2.5V…… 而不是预期的~3V。  

在浏览数据表时、我会看到如下注释。 这是否 意味着 IDAC 最大 电流实际上受到内部2.5V 基准的限制、 如果我们要在3mA 处进行校准、则需要将校准电阻器减小到<833R (3mA)? 或者我们在 ADC 配置/转换中是否犯了一个愚蠢的错误?  

谢谢、Anton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anton Ivanovsky:

    我在 ADS1263EVM 上已尝试执行此操作、结果如下所示。 我将 AIN0接地、然后在1k Ω 的滤波器电阻(R5)上进行测量。 然后、我测得电阻与接地之间的电压为3V。

    当您说"按预期读回~1V"时、您是将 ADC 用于此测量还是像我那样使用 DMM? 如果您使用 ADC、您要为测量使用哪个基准源? 如果您使用的是内部基准、则测得的差分输入只能是+/-2.5V

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan

    感谢您如此快地回来与我联系。  

    我们使用 ADC 而不是 DMM 读取电压。 对于 IDAC 校准、我们使用内部2.5V 基准、因此、这就解释了在读取由3mA 在1K 电阻器上生成的电压时的2.5V "限制"。 您知道是否可以配置 ADC、以使用外部5V 基准进行 IDAC 校准? 目前、我们将这个5V 基准连接到 AIN0 (+5VREF)和 AIN1 (GND)。

    提问的原因是、我原始文章中突出显示的数据表注释 好像我们仅限于内部2.5V 基准?

    谢谢、Anton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anton Ivanovsky:

    ADC 可以在其满量程范围内进行测量、对于 ADS1263、这是 FSR =+/-ADC Vref /增益。 如果使用内部 VREF 且增益= 1、则 FSR =+/-2.5 / 1 =+/-2.5V。 因此、差分电压(AINP - AINN)必须在此范围内。

    要校准您的 IDAC、您需要启用内部 VREF 以便使用 IDAC、但您必须选择更大的基准电压作为基准源。 如果您已经在 AIN0和 AIN1之间具有+5V 电压、那么您可以相应地选择这些输入、如下图所示。 现在、您应该能够通过 ADC 读取>2.5V 的电压

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢  Bryan ,这解决了这个问题:D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anton Ivanovsky:

    我很高兴我们可以帮助您解决您的问题

    -Bryan