This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L11:菊花链设计、SDO/SDI 线路上拉

Guru**** 2477965 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1326752/ads127l11-daisy-chain-design-pull-up-on-the-sdo-sdi-line

器件型号:ADS127L11

我正在从事一个 PCB 设计、其中我有2个 ADS127L11菊花链。

数据表的图8-36显示了一个示例:


该图显示了每个连接到 IOVDD 的 SDO->SDI 线路、并带有一个上拉电阻器。 但是、我在数据表的其他位置找不到任何建议值、也找不到有关该上拉电阻的任何其他说明。 评估板设计似乎也没有上拉电阻器。


数据表中唯一提到可能需要上拉电阻的地方是它提到当 CS 未激活时 SDO/DRDY 线为高阻态。 不过、我不太明白为什么 SDO 在该点的状态很重要、因为总线没有参与。 此外、与微处理器输入引脚类似的 SDI 引脚是否有弱上拉(100k?)的可能性 它无论如何会设置这条线的状态?


为了上下文、我将在 SDO/DRDY 引脚为单功能 SDO 的模式下使用 ADS。

感谢您提供的任何背景信息、以了解是否需要我们提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:

    上拉电阻器的目的是避免 ADS127L11 SDI 输入悬空时长时间会导致 IOVDD 电源上出现击穿电流。  这在上电期间不是大问题、因为将 IO 引脚配置为输出驱动器的时间通常很短。  不过、在菊花链模式下、SDO 引脚可能会长时间处于高阻态。  如果 MCU 上的"数据输入"引脚具有内部弱上拉/下拉电阻器、则连接到该引脚的 SDO 输出不需要额外的上拉电阻器。

    关于上拉电阻的值、如果您将 SDO 引脚用作双功能 SDO/DRDY、我会建议使用10k Ω 上拉电阻以在 SPI 帧之间实现快速响应。  (如果使用边沿触发中断、这一点很重要。)  但是、如果仅将该引脚用作 SDO、则可以使用弱得多的上拉电阻、在这种情况下100kOhm 值也适用。

    遗憾的是、SDI 引脚没有内部弱上拉电阻、因此我们建议在使用菊花链时包含外部电阻器。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用