This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:GPO 端口级别

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1314829/dac38rf82evm-gpo-ports-level

器件型号:DAC38RF82EVM

大家好、我目前正在使用 DAC38RF82EVM、需要  使用 GPO 端口之一将同步脉冲从 DAC 发送到 FPGA。

我发现 GPO 端口输出的电平不是1.8V、而是2.7V。 我想知道文档中是否有错误或我理解错误。

此致

马科斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcos:

    GPO 输出实际上为1.8V。

    请参阅下面我刚才测量的 SYNCn 的屏幕截图。 过冲是由超长的电线造成的(我曾用这种方法为您快速进行此测量)。 忽略过冲、我们可以看到 DAC38RF82EVM 的 SPARE1网络电平稳定在1.8V。 您是否在 EPAP 备用引脚接头(J11)处测量到2.7V?

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chase、感谢您的回答。

    是的、我已经在备用引脚接头 J11上进行了测量。 附件是测量捕获。

    DAC 工作正常、但我在此引脚中看到的电压(2.66V)不是我预期的电压。

    此致、

    马科斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcos:

    我在两个单独的板上进行了检查、我可以对其进行访问、两者都是相同的。 您的示波器是否设置为用于某种不再准确的探头校正?  

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,蔡斯! 感谢您再次花时间进行测试。

    我发送的测量是通过示波器完成的、因此验证了探头是否有任何会影响结果的校正。 我还使用万用表测量相同点、具有相同的电压(大约2.7V)。

    当前 DAC 工作正常、但 我需要 在 GPO 端口的输出端(充当 SYNC)使用电阻分压器、以便不将更高的电压输入到 FPGA 的1.8V 组中。

    此致、

    马科斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcos:

    这很奇怪。 我以前从未见过这件事。 如果您愿意、可以在设计中添加分压器、但应该没有必要。 如果评估板正常工作、我不知道还有什么建议或要看。

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,蔡斯! 感谢您抽出宝贵时间提供帮助。

    此致、

    马科斯