This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8812:输入基准电压频率范围

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1326165/dac8812-input-reference-voltage-frequency-range

器件型号:DAC8812

大家好!

DAC8812的电压基准频率范围是多少? 例如、它是在400Hz +15V 或-15V 交流基准电压下工作吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如、它是在400Hz +15V 或-15V 交流基准电压下工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TCE:  

    400Hz 应该可以。 以下是基准带宽图:

    此致!

    K·琼斯