This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC60704:如果保持 A0和 A1暂停是可接受的。

Guru**** 2478325 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC60704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1319156/amc60704-if-leaving-the-a0-and-a1-suspend-is-acceptable

器件型号:AMC60704

大家好、

我的客户发现他们曾经使 A0和 A1引脚挂起、没有 GND 和 VIO。 但 I2C 地址选择为0x40。 因此、我们要确保保留  A0和 A1暂停是可以接受的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!  

    不建议将这些引脚保持悬空。 这些引脚不会在内部下拉、因为可能存在一个低漏电路径来接地、从而将地址设置为0x40。 如果引脚上有一些瞬态、器件可能会将器件 ID 识别为其他选项之一、并且 I2C 事务将失败。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jones、

    您能指出一点吗、我们是否可以像数据表中所示的那样、在不使用电阻器的情况下将 A0/A1直接连接到 GND? 如果不是、您有任何推荐的电阻器吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!  

    您可以将其直接连接到 GND (或 VIO)、如数据表中所示。  

    当我们希望用户能够更改地址引脚的状态时、我们在 EVM 等原理图上使用了上拉电阻器。 如果您的客户永远不需要更改引脚的状态、那么您可以在没有上拉电阻器的情况下直接连接它们。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    客户想了解 A0/A1的内部电路吗? 您能帮助与我们分享一下吗? 或者、您可以提供一个大致的方框图、以便分享内部结构并解释为什么 泄漏路径较低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    客户想知道是否让 PIN 暂挂、这是否会导致 AMC60704 I2C 地址损坏? 此外、您能否帮助共享该引脚作为输入的大致图、为什么它们没有默认值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    如果您将 A0/A1引脚悬空、该值可以浮动到高电平或低电平、从而更改 I2C 地址、而无需进行更改。 我们的所有 DAC 器件都没有默认 A0/A1值。 A0和 A1应始终连接到接地或 VIO、否则 I2C 地址将无效。

    谢谢。
    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    感谢您的支持。 我们还有一个问题:

    您可以帮助提供粗略的原理图来说明  A0/A1引脚结构吗? 并帮助说明 A0/A1引脚没有默认地址原因。

    2.无论我们是发现还是获得有关任何情况的任何反馈都可以看到 I2C 地址在 A0/A1引脚暂停的情况下异常工作

    3. A0和 A1的0/1逻辑判断是否有任何滞后? 例如, 如果它小于0.5V,判断是0 ,如果它大于2V,判断是1 ,在0.5和2之间,判断状态保持。

    因为当涉及到业务 PCN 决策时、我希望大家能理解并给予支持。 对这一问题的风险判断非常重要,需要从原则上明确解释。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!  

    您可以将 A0/A1引脚视为比较器的输入。 如果输入高于 VIH、那么输出保证寄存为1;如果输入低于 VIL、那么输出保证 寄存为0。 如果比较器的输入悬空或介于 VIH/VIL 之间、则输出未定义。 这意味着我们无法100%确定器件是否会按预期识别 I2C 地址。 没有设置 A0/A1输入默认值的内部上拉/下拉、因此 如果悬空 A0/A1引脚上出现瞬态、可在器件上将比较器的输出视为高电平或低电平。 每次 I2C 写入开始时(在启动条件之后)都会对 A0/A1的状态进行采样、因此如果引脚悬空、I2C 地址可能会在器件运行期间发生变化。

    此致!

    卡琳恩