This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 输入和输出端接要求(RT - 50 Ω 至 AVcc)

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1327682/input-and-output-termination-requirement-rt---50ohms-to-avcc

器件型号:SN75DP139

大家好、在一个新设计中、我们将 SN75DP139用于 DP++至 DVI TMDS 电平转换应用。 请回答以下问题:1. SN75DP139的主链路连接到 DP++源。 DP++信号交流耦合到 SN75DP139的输入引脚、与 SN75DP139的评估板原理图类似。 在交流耦合电容器之前、通过评估板中的50 Ω 电阻器提供用于 DP++信号的3.3V 上拉终端选项。 请确认在交流耦合电容器之前需要50 Ω 上拉至 AVCC (3.3V)。 2. SN75DP139的 TMDS 输出直接连接到 Xilinx/AMD FPGA TMDS 接收器组。 请确认 SN75DP139是否具有内部50 Ω 上拉至 AVcc (3.3V)。 如果不是这样的话、我们必须在我们的电路中提供它。 在评估板原理图中、未显示适用于 SN75DP139 TMDS 输出的上拉选项。 3.数据表中也没有给出 SN75DP139的 TMDS/CML 输出的共模电压值。 此致 Hafiz Haja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    1. SN75DP139的主链路连接到 DP++源。 DP++信号交流耦合到 SN75DP139的输入引脚、与 SN75DP139的评估板原理图类似。 在交流耦合电容器之前、通过评估板中的50 Ω 电阻器提供用于 DP++信号的3.3V 上拉终端选项。 请确认在交流耦合电容器之前需要50 Ω 上拉至 AVCC (3.3V)。

    上拉电阻器仅用于 TMDS 端接、不属于 DisplayPort 信号端接。 对于 DP++源、您不需要这个外部50欧姆端接网络。

    [报价 userid="330018" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1327682/input-and-output-termination-requirement-rt---50ohms-to-avcc "] 2. SN75DP139的 TMDS 输出直接连接到 Xilinx/AMD FPGA TMDS 接收器组。 请确认 SN75DP139是否具有内部50 Ω 上拉至 AVcc (3.3V)。 如果不是这样的话、我们必须在我们的电路中提供它。 在评估板原理图中、未显示适用于 SN75DP139 TMDS 输出的上拉选项。 3.数据表中也没有给出 SN75DP139的 TMDS/CML 输出的共模电压值。

    如果 Xilinx/AMD FPGA TMDS 接收器需要进行交流耦合、则 SN75DP139需要具有外部50 Ω 上拉至3.3V 终端。 数据表中未提供共模电压值、因为预计共模电压将由 HDMI 接收器设置。 请注意、外部端接与 FPGA 内部端接一起产生双端接、因此会减少进入 FPGA 输入端的信号。 如果使用50 Ω、则 DP139的电压摆幅必须增加、以补偿双端接问题。

    谢谢

    大卫