This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:电阻不精确并且在各种值上是非线性的

Guru**** 2868190 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1302324/ads1292r-resistance-is-not-accurate-and-non-linear-across-various-values

器件型号:ADS1292R

使用 ADS1292R 测量电阻。 应用是 AED 器件。 当连接到人体时、使用可变电阻器来模拟焊盘电阻。  

软件阻抗=(平均 ADC 计数- 525500)/3070

这些焊盘通过 IN2P 和 IN2N 连接。

十进制电阻箱(欧姆) 平均 ADC 计数 DMM (Ω) 软件(欧姆)
10 534492 10.2 2
20 565304 20.6 12
30 596400 30.6 23
40 626930 40.8 33
50 657710 50.5 43
60 688572 60.1 53
70 719186 70.6 63
80 749833 80.3 73
90 780217 90.6 82
100 810349 100.1 92
110 841161 110.4 102
120 871205 120.2 112
130 882326 129.8 116
140 909453 140.2 125
150 936528 149.8 133
160 963449 159.4 142
170 990381 170.2 151
180 1016690 179.4 159
190 1042996 189.8 168
200 1070591 200.1 177
210 1096322 210 185
220 1121881 220.1 194
230 1147459 229.9 202
240 1172401 240 210
250 1197390 250.1 218
300 1319643 300.1 258
350 1436212 349.7 296
400 1548883 399.9 333
450 1656890 448 368
500 1760219 498 402
550 1860201 547 434
600 1957423 598 466
650 2050351 647 496
700 2139468 698 525
750 2225924 747 553
800 2309680 797 581
850 2390416 847 607
880 2443559 880 624
890 2458888 890 629
900 2469292 897 633
950 2544756 947 657
1000 2613666 993 680
1050 2684663 1044 703
1100 2762476 1100 728
1150 2828826 1150 750
1200 2892593 1200 771
1250 2955100 1250 791
1300 3014740 1300 810
1350 3078340 1350 831
1400 3134460 1400 849
1450 3190124 1450 867
1500 3243871 1500 885
1550 3296406 1550 902
1600 3346765 1600 918
1650 3396728 1650 935
1700 3446938 1700 951
1750 3493156 1750 966
1800 3539526 1800 981
1850 3584458 1850 996
1900 3628168 1900 1010
1950 3670932 1950 1024
2000年 3712686 2000年 1038
2050 3752483 2050 1051
2100 3792619 2100 1064
2150 3833009 2150 1077
2200 3870168 2200 1089
2250 3907515 2250 1101
2300 3943747 2300 1113
2350 3978335 2350 1124
2400 4012755 2400 1135
2450 4046337 2450 1146
2500 4080440 2500 1157
2550 4112773 2550 1168
2600 4144331 2600 1178
2650 4175332 2650 1188
2700 4206293 2700 1198
2750 4236075 2750 1208
2800 4265185 2800 1218
2850 4293129 2850 1227
2900 4321436 2900 1236
2950 4348383 2950 1245
3000 4375290 3000 1254
3050 4401432 3049 1262
3100 4429666 3099 1271
3150 4455106 3150 1280
3200 4479771 3200 1288
3250 4504703 3250 1296
3300 4528831 3301 1304

配置寄存器

接收阻抗和 ECG 数据前的最终配置 配置1 0x1 0x01 连续转换模式、250SPS
  配置2 0x2 0xE0 启用导联脱落比较器、启用基准缓冲器、2.42V 基准电压、禁用 OSC 输出、测试信号关闭、 测试信号直流
  洛夫 0x3 0x10 导联脱落15%- 85%、导联脱落电流6nA、导联脱落频率 DC
  通道1 SET 0x4 0x00 通道启用、PGA 增益为6、正常电极输入
  通道2SET 0x5 0x40 通道启用、PGA 增益为4、正常电极输入
  RLD_SENS 0x6 0x20 斩波频率 FMOD/16、RLD 缓冲器启用、RLD 导联脱落感测禁用、CH2 RLD 负输入未连接、CH2 RLD 正输入未连接、CH1 RLD 负输入未连接、CH1 RLD 正输入未连接
  LOFF_SENS 0x7 0x00 FLIP2禁用、FLIP1禁用、LOFF2N 禁用、LOFF2P 禁用、LOFF1N 禁用、 禁用 LOFF1P
  LOFF_STAT 0x8 0x40 Fmod 分压器为16、连接 RLD、连接 IN2N_OFF、连接 IN2P_OFF、连接 IN1N_OFF、 IN1P_OFF 已连接
  RESP1 0x9 0xEA RESP_DEMOD_EN1开启、RESP_MOD_EN 开启、RESP_PH 为112.5度、RESP_CTRL 内部时钟
  修订版 SP2 0xA 0x01 校准关闭、RESP_FREQ 为32kHz、RLDREF 外部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis:

    您能澄清一下软件阻抗方程吗? 您是如何得出这些值的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen:
    实际上、我们没有制定我们在调查中帮助制定的代码。 我们不确定它们是如何产生的值。 您能指出数据表中的转换计算吗?
    下面是我们的原理图、其中 ECG_L 和 ECG_R 与患者相连。 我们将在那里连接一个电阻负载、以模拟患者电阻。  
    谢谢!
    特拉维斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis:

    数据表中未提供转换计算。  

    让我查看原理图和寄存器配置、 如果我发现任何问题、我会告诉您。

    同时、请与您的团队核实有关公式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Praveen。 我们期待收到您提供的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Praveen ,你有机会看看这个吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Praveen—如果您有机会看这件事,请继续跟进? 在测量阻抗时、我们仍会得到错误的值。 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis:

    Praveen 目前在未来几周内不在办公室。 对于给您带来的不便、我深表歉意。 请延迟几周。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-只是跟进此问题。 我可以和别人谈谈 ADS1292R 阻抗测量功能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis:

    很抱歉我的回复出现延迟。

    根据寄存器配置设置、您将使用直流导联脱落检测来测量电极接触阻抗。

    请参阅以下链接中的图3  

    https://www.planetanalogue.com/signal-chain-basics-149-how-to-accurately-measure-electrode-impedance-for-lead-off-detection-in-ecg-systems/

    根据原理图、RLD 用作电压跟随器、而 RLDREF 连接到 VREFP/2

    当您比较图3和原理图时、没有用于测量电阻的 GND 返回路径。  IN2P 和 IN2N 都被上拉至 RLDOUT 电压。 因此、我不确定如何使用此配置来测量电阻。

    如果我遗漏了任何东西、请告诉我。

    你是否还了解了该方程的产生方式?

    软件阻抗=(平均 ADC 计数- 525500)/3070