This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 PLC 的模拟输入 IC (ADC)

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8688A, ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1328324/analog-input-ic-adc-for-plc

团队、您好!

我希望这条消息能让您满意。 我叫 Chhaya Mane、我是 Inditronics 的代表、Inditronics 是一家电子产品开发和制造公司、在交付成功项目方面拥有良好的业绩
请查找 Project-IndiV7的以下器件

应用:-工业物联网

请查找以下的所需规格:

用于 PLC 的模拟输入 IC (ADC)
参数 要求
共振 12位或者14位或者16位
通道数 8或16  
集成的 AFE、适用于电流 输入范围 4至20mA、0至20mA
集成的 AFE 可支持电压输入范围 ±10V、±5V、+5V、+10V
感应精度 ±0.3%
接口协议   SPI (>= 10MHz)
ESD 保护 8kV
应用 PLC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chhaya Mane:

    请查看 具有警报功能和更多输入范围的 ADS8688或 ADS8688A、如有需要、此 ADC 系列还具有12/14/18位版本、并且所有版本都是引脚到引脚兼容的。 ADS8686S 是另一个具有16个输入通道的 ADC。

    此致、

    戴尔