请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
团队、您好!
我希望这条消息能让您满意。 我叫 Chhaya Mane、我是 Inditronics 的代表、Inditronics 是一家电子产品开发和制造公司、在交付成功项目方面拥有良好的业绩
请查找 Project-IndiV7的以下器件
应用:-工业物联网
请查找以下的所需规格:
| 用于 PLC 的模拟输入 IC (ADC) | |
| 参数 | 要求 |
| 共振 | 12位或者14位或者16位 |
| 通道数 | 8或16 |
| 集成的 AFE、适用于电流 输入范围 | 4至20mA、0至20mA |
| 集成的 AFE 可支持电压输入范围 | ±10V、±5V、+5V、+10V |
| 感应精度 | ±0.3% |
| 接口协议 | SPI (>= 10MHz) |
| ESD 保护 | 8kV |
| 应用 | PLC |