请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE5832LP 主题中讨论的其他器件:TIDA-010057
大家好、
我们客户的一个问题、我转发到下面、您能协助为客户提供支持吗?
我们使用的是 TIDA-010057和 MED1426、并 基于此设计升级该解决方案、即超声波智能端口。 但我们没有 执行通信协议。
我们想了解 AFE5832LPTX 3LVL EVM 软件用于将数据发送至 MED1426的 FPGA 代码和通信协议中"Obelix.vhd"中20个寄存器的功能和解释。
此致、
罗艾米