This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832LP:AFE5832LPTX 3LVL EVM 软件与 MED1426之间的 FX3 UART 通信协议

Guru**** 2476045 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010057

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1328892/afe5832lp-fx3-uart-communication-protocol-between-afe5832lptx-3lvl-evm-software-and-med1426

器件型号:AFE5832LP
主题中讨论的其他器件:TIDA-010057

大家好、

我们客户的一个问题、我转发到下面、您能协助为客户提供支持吗?  

我们使用的是 TIDA-010057和 MED1426、并 基于此设计升级该解决方案、即超声波智能端口。 但我们没有 执行通信协议。  

我们想了解  AFE5832LPTX 3LVL EVM 软件用于将数据发送至 MED1426的 FPGA 代码和通信协议中"Obelix.vhd"中20个寄存器的功能和解释。

此致、

罗艾米