This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:多路复用器通道切换后处理数据

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1326860/ads1256-handling-of-data-after-multiplexer-channel-switching

器件型号:ADS1256

大家好、

我对数据表的图21和表15有疑问。

根据 ADS1256规格、在切换多路复用器通道后、我认为有必要在表15所示的 DRDY 周期内等待转换(丢弃数据)。  我是否应该假设这仅适用于高于3750SPS 的数据速率和低于3750SPS 的数据速率、可以连续检索数据而不需要丢弃?

感谢你的帮助。

此致、
竹村太人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Taito Takemura、

    您能否在 Thread Tracking Toolkit 的"注释"部分中发布客户名称和项目信息?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    我已添加客户信息。  如果有任何信息缺失、请告诉我。

    此致、

    竹村太人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Taito Takemura、

    感谢您提供这些信息

    Unknown 说:
    根据 ADS1256规范、在切换多路复用器通道后、我认为有必要在表15中显示的 DRDY 周期内等待转换(丢弃数据)。  我是否应该假定这仅适用于高于3750SPS 的数据速率和低于3750SPS 的数据速率,数据可以连续检索而不需要丢弃?

    "切换多路复用器"(图19、表14)和"数据稳定时间"(图21、表15)之间存在差异

    如果客户通过多路复用器输入循环、ADC 将自动等待数据稳定、然后再切换 DRDY 引脚以指示新数据已就绪。 请参阅数据表中的以下突出显示部分

    然而、如果阶跃输入发生在数据采集期间-例如、您要测量1V 信号、然后同一通道上的输入信号瞬间变为5V - ADC 将需要一些时间来提供稳定的数据。 这是图21和表15中捕获的值。

    因此不需要、如果它们只是在多路复用器中循环、则不需要丢弃数据、但如果在转换过程中出现阶跃输入、则可能必须丢弃数据。 但是、所有 Δ-Σ ADC 都是如此

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    感谢您的回答。

    > 如果在数据采集期间出现阶跃输入-例如,您测量的是1V 信号,然后同一通道上的输入信号瞬间变为5V - ADC 将需要一些时间来提供稳定的数据。  

    理解当发生 STEP 输入时、必须丢弃在表15中确定的数据数量、但速度必须达到或超过3750 SPS、这是否正确?

    此致、

    竹村太人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Taito Takemura、

    了解当发生阶跃输入时,表15中确定的数据数量必须以3750sps 或更高的速度丢弃是否正确?

    一般而言、是的、这是正确的。 当数据速率< 7500SPS 时发生阶跃输入、如果一个转换正在进行中、则您必须等待当前转换完成、然后下一个转换应该是稳定的数据。 如果数据速率>= 7500SPS、 如果转换正在进行中、则必须等待当前转换完成、然后等待表15中指定的 DRDY 周期数来稳定数据

    -Bryan