Other Parts Discussed in Thread: ADS1256
大家好、
我对数据表的图21和表15有疑问。
根据 ADS1256规格、在切换多路复用器通道后、我认为有必要在表15所示的 DRDY 周期内等待转换(丢弃数据)。 我是否应该假设这仅适用于高于3750SPS 的数据速率和低于3750SPS 的数据速率、可以连续检索数据而不需要丢弃?
感谢你的帮助。
此致、
竹村太人
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Taito Takemura、
感谢您提供这些信息
Unknown 说:根据 ADS1256规范、在切换多路复用器通道后、我认为有必要在表15中显示的 DRDY 周期内等待转换(丢弃数据)。 我是否应该假定这仅适用于高于3750SPS 的数据速率和低于3750SPS 的数据速率,数据可以连续检索而不需要丢弃?
"切换多路复用器"(图19、表14)和"数据稳定时间"(图21、表15)之间存在差异
如果客户通过多路复用器输入循环、ADC 将自动等待数据稳定、然后再切换 DRDY 引脚以指示新数据已就绪。 请参阅数据表中的以下突出显示部分
然而、如果阶跃输入发生在数据采集期间-例如、您要测量1V 信号、然后同一通道上的输入信号瞬间变为5V - ADC 将需要一些时间来提供稳定的数据。 这是图21和表15中捕获的值。
因此不需要、如果它们只是在多路复用器中循环、则不需要丢弃数据、但如果在转换过程中出现阶跃输入、则可能必须丢弃数据。 但是、所有 Δ-Σ ADC 都是如此

-Bryan
尊敬的 Taito Takemura、
了解当发生阶跃输入时,表15中确定的数据数量必须以3750sps 或更高的速度丢弃是否正确?
一般而言、是的、这是正确的。 当数据速率< 7500SPS 时发生阶跃输入、如果一个转换正在进行中、则您必须等待当前转换完成、然后下一个转换应该是稳定的数据。 如果数据速率>= 7500SPS、 如果转换正在进行中、则必须等待当前转换完成、然后等待表15中指定的 DRDY 周期数来稳定数据
-Bryan