This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3424:LVDS 数据信号波形问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1323420/adc3424-lvds-data-signal-waveform-issue

器件型号:ADC3424

从 AD3424到 FPGA 的 LVDS 接口中存在 LVDS 数据信号问题。

(请查看随附的文件。)

现在、我们将研究 FPGA 中的终端设置。

但是、我们对 ADC 输出设置有什么问题吗?

如果您对调试这个问题有什么想法、可以告诉我您的建议吗?

e2e.ti.com/.../LVDS-data-signal-issue.xlsx

此 LVDS 数据信号由后续 ADC 电阻写入输出。

地址数据
0x4006 0x01
0x470A 0x01
0x4009 0x00
0x400E 0x1C
0x400F 0x70
0x400A 0x55
0x400B 0x55
0x4006 0x02

谢谢你。

菊井义典

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LVDS 数据信号问题、是由于反射造成的。

    请确保已启用 FPGA 内部终端选项。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请记住、如果 LVDS 布线穿过过孔和/或连接器、这也会增加信号完整性下降。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    但是、我们已确认 FPGA 内部终端(100欧姆)启用。

    在 LVDS DCLKP/M 和 DD1P/M 中、布线长度和过孔数量相同。

    我研究了 LVDS 输出块的规格(请查看随附的文件。)。

    在 ADC3424中、LVDS 输出电路块是否与附加的图像相同?

    我们不能更改 LVDS 输出设置(即驱动强度)吗?

    e2e.ti.com/.../LVDS-Output.xlsx

    谢谢你。

    菊井义典

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshinori、

    请尝试修改寄存器0x25。 该 LVDS 摆幅磁场会影响驱动强度。 遗憾的是、没有此说明、因此我不建议将0xFF 设置为是否意味着最大驱动强度。 我个人会尝试值0x0F、0xF0和0xFF、看看您是否可以确定哪一个值可以改善或降低摆幅。 如何测量此值? 您看到的内容可能是示波器探头的结果、您能否检查它们是否得到了充分调整?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的信息。 我们将尝试使用 LVDS 摆幅寄存器。

    您是说 ADC3424的 LVDS 输出源电流不是固定值、而是可调节值吗?

    如果我能做到、我想知道可以通过 LVDS 摆幅寄存器调整的电流范围。

    谢谢你。

    菊井义典

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确、请参阅下面随附的数据表片段。

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    如果我需要更多信息、我将创建另一个问题。