我用多个 ADS1235设计了一个板。 它将从6个全桥应变计和5个 RTD 采集测量值。 该板有7个 ADS1235。 每个应变计都有自己的1235 (差动输入)。 RTD 全部位于第7个1235 (单端输入)上。
因此、我不会对应变仪进行多路复用、但我会对 RTD 进行多路复用。
我有标准的7.3 MHz ADC 时钟。 我需要应变仪 ADC 具有10次采样/秒的速率、需要每个 RTD 具有1次采样/秒的速率。 我要对所有测量使用 sinc4数字滤波器。 我想按这样的顺序连续进行测量…
SG1 SG2 SG3 SG4 SG5 SG6 RTD1 SG1 SG2 SG3 SG4 SG5 SG6 RTD2 SG1…
应变仪为1k 欧姆全桥、抗混叠滤波器电路与 ADS1235评估板上的电路相同(图13)。
RTD 为1k、每个与 a2k 串联。 每个 RTD 都有一个与之并联的10n 电容器。 电桥和 RTD 由馈入 ADC 基准的相同+5V 和 GND 激励。
对于应变仪 ADC、我已经随附了交流模式激励开关、正如 ADC1235数据表中一样、图82。
我想试试交流模式、斩波模式和标准模式。
您能告诉我如何配置3种模式的延迟和采样率、以便为应变仪测量提供连续的10 SA/s 吗? 对于每1s 一次的样本、多路复用 RTD 测量(仅限标准模式)是否相同?
我可以在私人对话中共享电路。