This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5409EVM:TSW1400EVM 固件永久更新

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5409EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1330689/ads5409evm-tsw1400evm-firmware-permanently-update

器件型号:ADS5409EVM

大家好、是否有机会为 TSW1400EVM 采集卡设置默认固件? 我可以使用 HSDC Pro 或其他 GUI 将其中一个 RBF 固件永久加载到此套件上吗? 如果我无法加载、哪些 SPI 引脚用于固件更新? 您是否有任何有关固件更新的文档? 我正在开发一个库以将数据从 TSW1400EVM 传输到 Linux 设备、我需要这些信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Furkan:

    遗憾的是、我们不支持在 TSW1400上进行固件开发。 该固件和原始固件由 TI 的外部源/供应商开发。 TSW1400EVM 现在也已停产。

    最好使用 Diglent 提供的此数据采集卡: https://digilent.com/shop/nexys-video-artix-7-fpga-trainer-board-for-multimedia-applications/

    并开发自己的连接 ADS5409EVM 的固件。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我刚刚在3个月前购买了 TSW1400EVM。 因此,我无法获得另一张卡。 实际上、我要问的是哪些引脚由 GUI 进行编程。 我想它似乎是通过 JTAG 引脚完成的。 另外,不可能使我扔的固件永久? 因为我只使用一个接口。 如果我可以使其永久生效、就不需要通过 JTAG 进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Furkan,

    无法将编程存储到 FPGA 板上。  您将需要在每次下电上电后加载该闪存、或者通过 JTAG 通过外部方式对其进行刷写。

    此致、

    Geoff