This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3311:输出 DC/DC 和 LDO 的稳定性-哪个电容值?

Guru**** 2914120 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV431, TLV431A, AMC3311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1330213/amc3311-stability-of-output-dc-dc-and-ldo---which-capacitor-values

器件型号:AMC3311
主题中讨论的其他器件:TLV431A、TLV431、

HY,

我正在使用 AMC3311DWER 隔离放大器设计电路。

遗憾的是、您的数据表尚不清楚高侧直流/直流输出和 LDO 输出的稳定性信息。

当使用小容量或大容量值时、LDO 的摆幅通常很容易。

只有一个示例电路(图8-1)、但没有稳定边界条件图(例如为 TLV431A 和大多数 LDO 提供)等图。

因此、由于我希望使用图8-1中给出的更高容量值来稳定辅助电路、因此我需要一个允许容量的范围。

提前感谢、

Jörg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Jörg

    您希望什么电容器的范围? 我必须知道您的辅助电路/系统是什么样的才能更好地确定推荐的电容器。 请告诉我、谢谢。  

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eva、

    感谢您的进一步询问。

    我想知道一个容量范围、其中 HLDO_OUT 是稳定的。

    但目前、我根据数据表中图8-1和图8-5中的示例得出了设计、并且仅添加了一个参考并联二极管(TLV431AID)作为辅助器件。 进行建模。

    出于稳定性原因、对于该基准并联二极管、我并联使用2µ2 μ F X7R 电容器、如 TLV431数据表中建议的结果、图 18.

    这个辅助 该电路使用820欧姆电阻器连接到 HLDO_OUT、因此我认为没关系。

    但最后、我搜索了 AMC3311次级侧 LDO 的稳定性边界条件图、就像为 TLV431提供的那样。

    此致

    Jörg

    PS:我不认为一个简单的方法来包括一个屏幕截图(直接上传,而不是超过第三方恶棍)我的电路到帖子,这是为什么我用文字描述它...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Jörg

    如果您以类似的方式遵循、是否尝试过示例设计中推荐的去耦电容? 如果您只添加一个基准并联二极管、我认为建议是一个不错的起点。  

    此外、这个器件上不应该有一个稳定边界条件。  

    此致、

    评估