This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J58EVM:使用 TRF1208-AFE7950EVM 时的 TX IQ 数据绕回问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J58EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1325572/tsw14j58evm-tx-iq-data-wrap-around-problem-using-trf1208-afe7950evm

器件型号:TSW14J58EVM
主题中讨论的其他器件:TRF1208-AFE7950EVM

我们正在使用 TSW14J58EVM 和 TRF1208-AFE7950EVM、并已将射频环回从 TXA 连接到 RXA。

Latte v2.5用于设置、回放和捕获 IQ 数据。

我们面临的问题是 IQ 数据的回放存在一个缠绕问题。   IQ 数据缓冲区的回放不无缝、TX 数据存在中断。

当 TX IQ 数据从 IQ 数据缓冲区的末尾回绕到缓冲区的开头时、缺少2个样本。
在下图中、数据环绕点位于 x=101、因此似乎还涉及到一些筛选效果。
TX IQ 数据使用命令加载、 。

我们怎样解决这个问题呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Örjan

    我们将设置为在实验室中测试该特性、并联系为 TSW14J58设计固件的团队来检查该特性。 我们希望能在本周结束/下周开始之前取得一些成果。  

    此致!

    卡米洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Örjan

    我们已在实验中对此进行了设置、观察到与您所述内容类似的情况。  使用 该函数时、TX 中似乎有不连续的地方。  

    我们将联系我们的软件团队进行修复。  

    此致!

    卡米洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Örjan

    在回顾我们昨天测试函数的方式后,我们注意到我们看到的不连续不是因为 sendCustomComplexData 本身,而是因为我们的 IQ 数据。 因为我们使用的 CW 音调不适合整数个周期内的样本。  

    有几个问题:

    1. 您能否共享正在尝试发送的波形? 如果您愿意、我们可以通过电子邮件完成此操作。
    2. 您能否详细说明一下您用于此回送测试的顺序? 比如、启动后您要运行哪些命令?

    此致!

    卡米洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我已经收集了所需的文件、包括我的设置脚本。 通过电子邮件联系我,我会确保你得到他们。

    我所做的就是启动系统、应用我的配置脚本、下载 TX IQ 数据、然后使用 FPGA_CPLD 部分捕获接收到的 IQ 数据。

    我还通过 processor.FFT.Window=0应用矩形窗、但这不应影响已采集和保存的 IQ 数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Örjan

    我已通过电子邮件与您联系。 我将关闭此帖子、以便我们可以通过电子邮件继续讨论。

    此致!

    卡米洛